Configurar control de versiones

El control de versiones es necesario para los proyectos de versiones que se crean. Cada proyecto utiliza el control de versiones de forma predeterminada.
Si ya utiliza el control de versiones en su equipo, el control de versiones está configurado automáticamente en
FactoryTalk Optix Studio
. Si aún no utiliza el control de versiones en el equipo, configure el control de versiones en
FactoryTalk Optix Studio
.
  1. En la barra de título, seleccione
    Opciones de FactoryTalk Optix Studio
    .
  2. Seleccione
    Control de versiones
    .
  3. En
    Configuración del usuario de control de versiones
    , en
    Nombre de usuario
    , escriba su nombre de usuario.
    CONSEJO: El
    Nombre de usuario
    es el nombre que aparece junto a las confirmaciones cuando se abre
    Ver historial
    de un proyecto. Ver historial también identifica sus confirmaciones con un avatar que usa la primera letra de su nombre.
  4. En
    Correo electrónico de usuario
    , escriba su dirección de correo electrónico.
  5. Seleccione
    Guardar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.