Erweiterungsmodule

Die 2085-Erweiterungsmodule werden zur Erweiterung der Funktionen an der rechten Seite der
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controller befestigt. Die Anzahl der unterstützten Erweiterungsmodule variiert je nach Controller-Typ:
  • Micro850
    L50E-Controller mit weniger als 24 digitalen E/A-Punkten unterstützen bis zu vier E/A-Erweiterungsmodule und bis zu 132 digitale E/A-Punkte.
  • Micro850
    L50E-Controller mit 48 digitalen E/A-Punkten unterstützen bis zu vier E/A-Erweiterungsmodule und bis zu 192 digitale E/A-Punkte.
  • Micro870
    L70E-Controller unterstützen bis zu acht E/A-Erweiterungsmodule, wenn ein Stromversorgungsmodul angeschlossen ist, und bis zu 304 digitale E/A-Punkte.
In
FactoryTalk Design Workbench
können Sie konfigurieren, ob eine Controller-Störung auftreten soll, wenn ein Erweiterungsmodul nicht vorhanden ist. Mit der Anweisung MODULE_INFO können Sie überprüfen, ob ein Erweiterungsmodul vorhanden ist.
Die folgende Abbildung zeigt eine
Micro870
L70E-Controller-Konfiguration mit drei Erweiterungsmodulen und einem Stromversorgungsmodul. Das Stromversorgungsmodul muss sich an Steckplatz 2, 3, 4 oder 5 befinden.
Da das
Micro870
L70E-Erweiterungsmodul weder Ein- noch Ausgänge hat, wird ein physischer Steckplatz anstelle eines logischen Steckplatzes verwendet.
Micro870 L70E-Controller mit Erweiterungsmodulen
Micro870 L70E-Controller mit Erweiterungsmodulen
Nach dem Hinzufügen eines analogen oder digitalen Erweiterungsmoduls zum Controller:
  • Im Controller-Projekt werden zur Unterstützung der zusätzlichen E/A-Punkte globale Variablen erstellt.
  • Die Katalog- und Steckplatznummer des Moduls wird im
    Projekt-Organizer
    angezeigt. Um die Konfigurationsseite des Erweiterungsmoduls zu öffnen, wechseln Sie im
    Projekt-Organizer
    zu
    E/A-Konfigurationen
    Erweiterung
    und doppelklicken Sie dann auf das Erweiterungsmodul.
2085-Erweiterungsmodule
Modellnummer
Typ
Beschreibung
2085-IF4
Mehrkanalig Analog
Analoges Stromeingangsmodul mit 4 Kanälen und 14 Bits
2085-IF8
Mehrkanalig Analog
Analoges Stromeingangsmodul mit 8 Kanälen und 14 Bits
2085-IRT4
Mehrkanalig Analog
4-Kanal-RTD und Temperaturmessgebermodul
2085-OF4
Mehrkanalig Analog
Analoges Spannungs- und Stromausgangsmodul mit 4 Kanälen und 12 Bit
2085-IA8
Diskreter E/A, digital
120V AC-Eingangsmodul mit 8 Kanälen
2085-IM8
Diskreter E/A, digital
240V AC-Eingangsmodul mit 8 Kanälen
2085-IQ16
Diskreter E/A, digital
24 V DC-Eingangsmodul mit 16 Kanälen
2085-IQ32T
Diskreter E/A, digital
24 V DC-Eingangsmodul mit 32 Kanälen
2085-OA8
Diskreter E/A, digital
120/240 V AC-Ausgangsmodul mit 8 Kanälen
2085-OB16
Diskreter E/A, digital
Transistor-Ausgangsmodul mit 16 Kanälen (sourcing)
2085-OV16
Diskreter E/A, digital
Transistor-Ausgangsmodul mit 16 Kanälen (sinking)
2085-OW16
Diskreter E/A, digital
Relais-Ausgangsmodul mit 16 Kanälen
2085-OW8
Diskreter E/A, digital
Relais-Ausgangsmodul mit 8 Kanälen
2085-EP24VDC
Stromversorgung
24 VDC-Stromversorgungsmodul
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal