Unabhängig herausgegebene Erweiterungsmodule
Jede Version von
FactoryTalk Design Workbench
enthält eine Reihe von Erweiterungsmodulen für die Micro850
L50E- und Micro870
L70E-Controller. Sie können die Erweiterungsmodule zu den Controllern hinzufügen und die Erweiterungsmodule im Controller-Arbeitsbereich konfigurieren.Einige Erweiterungsmodule werden unabhängig von der Softwareversion herausgegeben und umfassen ein Supportpaket, das bei der Installation die
FactoryTalk Design Workbench
-Software aktualisiert wird.Nachdem Sie ein unabhängig herausgegebenes Erweiterungsmodul hinzugefügt haben, ist es im
Projekt-Organizer
unter dem Knoten Erweiterung
verfügbar. Die Konfiguration und Verwaltung von unabhängig herausgegebenen Erweiterungsmodulen erfolgt nach dem gleichen Verfahren wie bei anderen Erweiterungsmodulen.Rückmeldung geben