Erweiterungsmodul von einem Controller löschen
Beim Löschen eines Erweiterungsmoduls werden alle verknüpften Variablen aus der Controller-Konfiguration entfernt.
Aktualisieren Sie nach dem Löschen alle POEs, Interrupt-Definitionen oder Modbus-Adressenzuweisungen, MicroLogix-Mappings und DNP3-Mappings, die diese Variablen verwenden.
So löschen Sie ein Erweiterungsmodul vom Controller
- Wechseln Sie imProjekt-Organizerzu .
- Erweitern SieErweiterung, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Erweiterungsmodul und wählen Sie dannLöschenaus.
- InWarnung:
- Wählen SieOKaus, um den Platzhalter aus demProjekt-Organizerzu entfernen. Die Steckplatznummern der nachfolgenden Module werden um eins verringert.
- Wählen SieNeinaus, um den Platzhalter imProjekt-Organizerbeizubehalten, wobeiVerfügbaram ursprünglichen Steckplatz angezeigt wird. Die Steckplatznummern anderer Module bleiben unverändert.
Rückmeldung geben