Scanintervall für Erweiterungsmodule konfigurieren

Micro870
L70E-Controller unterstützen die Konfiguration des Scanintervalls für einzelne Erweiterungsmodule mit Ausnahme des Stromversorgungsmoduls. Dadurch kann der Controller das Scannen bestimmter Erweiterungsmodule im Modus
Betrieb
selektiv überspringen. Wenn Sie beispielsweise das Scanintervall für analoge Module auf alle fünf Zyklen einstellen, wird das Überscannen sich langsam ändernder Analogdaten reduziert, wodurch die Programmzykluszeit verkürzt wird.
TIPP:
Eine Optimierung des Scanintervalls zur Verkürzung der Programmzykluszeit ist nur möglich, wenn mehr als vier Erweiterungsmodule vorhanden sind.
Voraussetzungen
So konfigurieren Sie das Scanintervall für Erweiterungsmodule
  1. Wechseln Sie im
    Projekt-Organizer
    zu
    E/A-Konfigurationen
    Erweiterung
    .
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
    Erweiterung
    und wählen Sie dann
    Scanzyklus
    aus.
  3. Wählen Sie unter
    Scanzyklus
    das Scanintervall aus der Liste
    Benutzerdefiniertes Scanintervall
    aus.
    Standardmäßig verwenden analoge Module das ausgewählte
    benutzerdefinierte Scanintervall
    , während digitale Module auf
    Jeder Scan
    eingestellt sind.
  4. Wählen Sie
    Erst-Sync.
    aus, um nach Bedarf das gleichzeitige Scannen aller Module zu starten.
    Beim ersten Scan nach dem Wechsel vom Modus
    Programm
    in den Modus
    Betrieb
    werden alle Module gescannt, unabhängig von ihrer Konfiguration
    Erst-Sync.
    .
  5. Wählen Sie in der Liste
    Scanintervall
    die Option
    Jeder Scan
    oder
    Benutzerdefiniertes Scanintervall
    für einzelne Module nach Bedarf aus.
  6. Wählen Sie
    OK
    aus.
Scanintervall für Erweiterungsmodule
Scanintervall für Erweiterungsmodule
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal