Erweiterungsmoduls zu einem Controllerprojekt hinzufügen

E/A-Erweiterungsmodule erweitern die funktionalen Möglichkeiten der
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controller durch größtmögliche Flexibilität von Anzahl und Typ der E/A.
Für
Micro850
L50E-Controller:
  • Fügen Sie nicht mehr als vier Erweiterungsmodule hinzu.
  • Zur Vermeidung von Problemen bei der Programmkompilierung beschränken Sie die Gesamtzahl der digitalen Eingänge und Ausgänge auf:
    • 192 oder weniger für
      Micro850
      L50E-Controller mit 48 digitalen E/A-Punkten.
    • 132 oder weniger für andere
      Micro850
      L50E-Controller.
Für
Micro870
L70E-Controller:
  • Fügen Sie nicht mehr als acht Erweiterungsmodule und nicht mehr als ein Stromversorgungs-Erweiterungsmodul hinzu.
  • Zur Vermeidung von Programm-Kompilierungsfehlern begrenzen Sie die Gesamtanzahl der digitalen Eingänge und Ausgänge für die Erweiterungsmodule auf 304 oder weniger.
So fügen Sie ein Erweiterungsmodul zu einem Controllerprojekt hinzu
  1. Wechseln Sie im
    Projekt-Organizer
    zu
    E/A-Konfigurationen
    Erweiterung
    .
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
    Erweiterung
    und wählen Sie dann
    Neues Modul
    aus.
  3. Wählen Sie unter
    Modul hinzufügen
    ein Erweiterungsmodul aus, und klicken Sie dann auf
    Hinzufügen
    .
  4. Wählen Sie unter
    Gerätedefinition
    je nach Bedarf den Steckplatz, die Version und das Controller-Fehlerverhalten aus, und klicken Sie dann auf
    OK
    .
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal