- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Eingeschränkte Variable erstellen
Erstellen Sie eine Variable mit Hoch- und Niedrig-Grenzwerten, die mit den Anzeigen verknüpft wird.
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste aufModellund wählen Sie aus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Variable, wählen Sieaus und geben SieConstrainedVariableein.
- Setzen Sie inEigenschaftendie OptionConstrainedVariable (Int32)auf30.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste aufConstrainedVariableund wählen Sie .
- Legen Sie unterEURangedie Eigenschaften fest:
- Setzen SieBeschränkungaufWahr.
- Setzen Sie denHoch-Grenzwertauf50.
- Setzen SieNiedrig-Grenzwertauf20.
Rückmeldung geben