Totzonenintervall-Konfigurationen

Die Totzone verhindert das Abtasten von Werten in schneller Abfolge aufgrund von Oszillationen im Steuerungssystem.
Abtasttyp
Totzonen-Einstellungen
Jegliche Änderung gegenüber der vorherigen Abtastung
Standard-Totzonen-Modus
=
Kein
Der absolute Änderungswert aus der vorherigen Abtastung ist gleich oder größer als ein bestimmter Wert
  • Standard-Totzonen-Modus
    =
    Absolut
  • Ein benutzerdefinierter
    Standard-Totzonen-Wert
Die prozentuale Änderung aus dem vorherigen Abtastwert ist gleich oder größer als ein bestimmter Wert.
  • Standard-Totzonen-Modus
    =
    Prozentual
  • Ein benutzerdefinierter
    Standard-Totzonen-Wert
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal