- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Variablenwerte
Variablenwerte werden zur Laufzeit angezeigt.
Variablenwerte festlegen
Den Variablenwert können Sie durch folgende Angaben festlegen:
- Ein Festwert
- Ein Wert, der von der Variablen- oder Objekttypdefinition übernommen wird
- Ein dynamischer Link, der den Variablenwert basierend auf dem Wert einer anderen Variable festlegtTIPP: Um Werte von einem Feldgerät oder Controller verwenden und anzeigen zu können, müssen Sie die Tags und Variablen in das Projekt importieren und synchronisieren. Die von einem Feldgerät oder Controller importierten Variablen werden mit dem für die Übertragung des Werts verwendeten Kommunikationsprotokolltyp markiert. Weitere Informationen finden Sie unter Kommunikationstreiber.
Rückmeldung geben