- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Dynamischen Link durch Auswahl der Quelle erstellen
Erstellt einen dynamischen Link mithilfe des Fensterbereichs
Eigenschaften
.- Wählen Sie in derProjektansichtden Knoten aus, der die über einen dynamischen Link festzulegende Eigenschaft enthält.
- Bewegen Sie den Mauszeiger im FeldEigenschaftenüber den festzulegenden Eigenschaftswert und wählen Sie dannaus.Dynamischen Link hinzufügen
- (Optional) Um Variablen nicht kompatibler Typen nicht verfügbar zu machen, wählen Sie im Browser für dynamische Links die Optionund danachKohärenter Datentypaus.Wenn beispielsweise der übergeordnete dynamische Link eine boolesche Variable erwartet, werden im Browser für dynamische Links alle Elemente außer die für boolesche Variablen ausgegraut.
- Wählen Sie einen Knoten aus, der als Quelle für die Werteigenschaft dienen soll.
- Vervollständigen Sie die je nach ausgewählten Knoten angezeigten Felder:
- Attribut. Wählen Sie das OPC UA-Attribut, das auf den ausgewählten Knoten angewandt werden soll. Wählen Sie beispielsweiseBrowseName,WertoderDisplayNameaus.
- Format. Wählen Sie das auf die ausgewählte Variable anzuwendende Format.
- Array-Index. Wählen Sie den Array-Index der ausgewählten Variable. Diese Option wird nur für Array-Variablen angezeigt.
- Bit-Index. Wählen Sie den Index für den Zugriff auf das angegebene Bit der ausgewählten Variable.
- Wählen SieAuswählenaus.
Der Verweis auf den ausgewählten Knoten oder die Variable erscheint in der Eigenschaft. Vor der Eigenschaft wird
angezeigt, um anzugeben, dass die Eigenschaft einen dynamischen Link enthält.

TIPP:
Wenn der dynamische Link zur Entwurfszeit nicht aufgelöst werden kann, wird
vor dem dynamischen Link angezeigt. Ein dynamischer Link zu einem Windows-Alias kann zur Laufzeit aufgelöst werden. Wenn der dynamische Link unterbrochen ist, weil das verknüpfte Attribut nicht mehr existiert oder verschoben wurde, wird
vor dem Link angezeigt.


Rückmeldung geben