Alarme in der UTC-Zeitzone anzeigen
Erstellen Sie einen Alias der Eigenschaft
Zeit
des Alarmraster
-Objekts für die Anzeige der Ereignisse im Zeitzonenstandard UTC (Coordinated Universal Time). UTC ist der Zeitstandard, auf dem alle Zeitzonen weltweit basieren. Bei der Anzeige von Alarmen in der UTC-Zeitzone wird sichergestellt, dass alle Benutzer die gleichen Zeitstempel für die Alarme sehen.- Wählen Sie in der Hauptsymbolleisteaus.Vorlagenbibliotheken
- Wählen Sie inVorlagenbibliothekendie OptionWidgetsaus.
- Ziehen Sie das ObjektAlarmrasterin den gewünschten Ordner im OrdnerUI.Es wirdAlarmraster# (type)angezeigt.
- Wählen Sie inVorlagenbibliothekendie OptionSchließenaus.
- Wählen Sie im Editor das Alarmraster und dannEigenschaftenaus:
- Erweitern SieZeitstempel.
- Erweitern Sie die KategorieDatenraster.
- Erweitern Sie die KategorieSpaltenund wählen Sie dannDatenelementvorlageaus.
- Wählen Sie inTextdie Optionaus.Dynamischen Link hinzufügen
- Erweitern Sie im FensterDynamische Linksdie OptionAliase.
- Erweitern SieAlarmbedingungund wählen Sie dannZeitaus.
- Wählen SieAuswählenaus.
Alarmprotokollraster
lokale Zeit
Zeitzone
Rückmeldung geben