- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Methode in einer asynchronen Aufgabe aufrufen
In einer asynchronen Aufgabe können Sie eine Methode mit Parametern aufrufen.
Syntaxbeispiel
private LongRunningTask asynchronousTask; [ExportMethod] public void Method1() { IUAVariable Var1 asynchronousTask = new LongRunningTask(() => Logic1(Var1), LogicObject); } public void Logic1(IUAVariable Var1) { // Insert code to be run }
Rückmeldung geben