- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Kontextobjekt für das Dialogfeld erstellen
Mit einem Kontextobjekt kann derselbe Dialogtyp in verschiedenen Fensterbereichen und für verschiedene Zwecke wiederverwendet werden.
- Erstellen Sie das Kontextobjekt:
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste aufUIund wählen Sie dann aus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über das Objekt, wählen Sieaus und geben SieConfirmationDialogContextein.
- Wandeln Sie das Kontextobjekt in einen Objekttyp um:
- Doppelklicken Sie inTypenansichtaufBenutzeroberfläche.
- Ziehen Sie von derProjektansichtdas ObjektConfirmationDialogContextin den FensterbereichTypenansicht.In derProjektansichtwird daraufhinConfirmationDialogContextType (type)angezeigt.
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste aufConfirmationDialogContextund wählen SieLöschenaus.
- Konfigurieren Sie den Kontextobjekttyp:
- Wählen Sie in derProjektansichtdas ObjektConfirmationDialogContextType (type).
- Wählen Sie oben inEigenschaftendie Optionund wählen SieVariable.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Variable, wählen Sieaus und geben SieMessageein.
- Wählen SieInt32und danachLocalizedTextaus.TIPP: Wenn die erforderliche Option nicht angezeigt wird, aktivieren Sie das KontrollkästchenAlle anzeigen.
- Entfernen Sie den Wert der VariablenMessage.
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste aufConfirmationDialogContextType (type)und wählen Sie dann aus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über den Methodenaufruf, wählen Sieaus und geben SieOnConfirmein.
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste aufConfirmationDialogContextType (type)und wählen Sie dann aus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über den Methodenaufruf, wählen Sieaus und geben SieOnCancelein.
Rückmeldung geben