기능 안전 레퍼런스

컨트롤러가 안전 기능을 활성화하면, 해당 컨트롤러 시스템은 전원이 단절된 상태가 안전 상태인 SIL 2/PLd 및 SIL 3/PLe를 포함한 안전 애플리케이션에서 사용하도록 인증을 받았습니다.
SIL 3/PLe 안전 애플리케이션의 경우, 시스템은 주 컨트롤러와 1oo2 아키텍처에서 함께 작동하는 안전 파트너로 구성됩니다.
SIL 2/PLd 또는 SIL 3/PLe 안전 시스템을 작동하기 전에 본 매뉴얼에 설명된 안전 요구 사항을 읽고 이해하고 준수해야 합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal