안전 서명에 영향을 주지 않는 설정
Logix Designer 애플리케이션 버전 36 이상에서는 안전 서명에 영향을 주지 않고 안전 프로젝트에 대해 다음과 같은 변경을 수행할 수 있습니다.
- 해당되는 경우 컨트롤러 슬롯 번호를 변경합니다.
- 컨트롤러 IP 설정을 수정합니다.
- 복수의 모드를 지원하는 컨트롤러에서EtherNet/IP™모드를 변경합니다.EtherNet/IP™모드를 변경하려면 먼저 안전 서명을 삭제해야 합니다. 모드를 변경한 후에는 동일한 값으로 보안 서명을 다시 생성할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.