서명 인증

요소에 대한 서명을 인증할 수 없는 경우 다음과 같은 상황이 발생합니다.
  • Controller Organizer 아래의 Errors 창에 경고가 나타납니다.
  • Quick View 창에서 요소에 대한 서명이 표시되지 않습니다.
예를 들어, 메인 루틴을 복사했는데 복사하기 전에 루틴이 변경된 경우, 서명을 인증할 수 없다는 경고 메시지가 나타납니다. Quick View 창에서 복사된 루틴에 대한 서명이 나타나지 않습니다.
Signature Authentication Failed—Warning
Signature Authentication Failed—Warning
Signature Authentication Failed—No Signature
Signature Authentication Failed—No Signature
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal