CIP 안전 시스템 및 안전 네트워크 번호

CIP Safety™
제어 시스템은 통신 네트워크를 통해 상호 연결되는
CIP Safety™
장비로 구성됩니다. 이러한 네트워크는 브리지, 스위치, 라우터, 어댑터 및 이중화 모듈과 같은 장비로 구성되며, 해당 장비가 SIL 2 또는 SIL 3 인증을 받지 않았을 수 있습니다. 표준 인프라 장치를 통해 안전 관련 데이터를 안전하게 전송하는 것을 블랙 채널 통신이라고 합니다.
CIP Safety™
장비는 네트워크 전송 오류로부터 본질적으로 보호되어야 합니다.
CIP Safety™
프로토콜은 종단 노드 간을 연결하는 안전 프로토콜입니다. 이 구성은 인증되지 않은 브리지, 스위치, 라우터, 어댑터 및 이중화 모듈을 통해
CIP Safety™
장치 간
CIP Safety™
메시지 송수신을 허용합니다.
CIP Safety™
기능 및 관련 개념에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

고유한 노드 참조

CIP Safety™
프로토콜의 핵심 요소는 고유 노드 참조(고유 노드 ID 또는 UNID라고도 함)라는 개념입니다. 모든
CIP Safety™
장비는 각
CIP Safety™
-기능 포트에 할당된 UNID 값을 가져야 합니다.
중요: 모든 UNID가 상호 통신이 가능한 모든 장치 범위 내에서 고유한지 확인하는 것은 사용자의 책임입니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal