라우팅 가능 CIP Safety 시스템

다음 예는 라우팅 가능한
CIP Safety™
시스템의 범위를 보여줍니다. 이 예시에서 시스템은 더 큰 규모의 공장 전체 이더넷 백본을 통해 다른
CIP Safety™
시스템과 상호 연결되어 있지 않습니다.
라우팅 가능 CIP Safety 시스템
라우팅 가능 CIP Safety 시스템
항목
설명
A
백플레인 포트의 경우, SNN이 백플레인에 할당되고 노드 주소는 장치의 슬롯 번호가 됩니다.
B
Ethernet 포트의 경우 SNN이
EtherNet/IP™
네트워크에 지정되고 노드 주소가 장비의 IP 주소입니다.
C
Dual-IP 모드에 있고 2개의 별도의
EtherNet/IP™
네트워크에 연결되어 있는 컨트롤러의 경우, 스위치가 패킷을 잘못 라우팅할 수 있기 때문에 SNN 값을 공유해서는 안됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal