SNN 할당 시 고려사항

컨트롤러 프로젝트를 생성하면 새 서브넷에
CIP Safety™
장치가 포함될 때마다 애플리케이션에서 SNN 값을 자동으로 생성합니다.
  • 컨트롤러의 각
    CIP Safety™
    지원 포트에 SNN이 지정됩니다.
  • I/O 트리에 브릿지 또는 어댑터 장비가 있고 자식
    CIP Safety™
    장비가 추가된 경우 브릿지 또는 어댑터에 의해 생성된 서브넷에 SNN이 지정됩니다.
전체
CIP Safety™
시스템이 하나의 컨트롤러 프로젝트로 구성된 경우, 자동으로 생성된 이러한 SNN 값이면 충분합니다.
여러 컨트롤러가 동일한 안전 I/O에 상호 작용하거나 액세스해야 하는 경우,
CIP Safety™
시스템 설계자는 각 프로젝트 파일 간의 SNN 값을 조정해야 합니다. 애플리케이션은 이러한 조정을 활성화하기 위해 SNN 지정에 대한 복사/붙여넣기 액세스를 제공합니다.
또한 전체 라우팅 가능 시스템(예: 전체 공장)을 매핑하고 각 서브넷에 SNN 값을 수동으로 할당할 수도 있습니다. 이 애플리케이션은 해당 설계 방법론을 구현하기 위해 SNN 값을 할당하는 수동 입력 방식을 제공합니다.
다음 예제는 SNN을 서브넷에 할당하는 방법을 보여줍니다.
SNN 할당 예제
SNN 할당 예제
서브넷
타입
SNN 배치도
SNN_1
EtherNet/IP™
5069-L330ERS2 이더넷 포트 1, 1791ES-IB16, 1756-L980TS 이더넷 포트 1 및 1756-L950TS 이더넷 포트 1
SNN_2
Backplane
1756-L73S, 1756-L950TS 및 1756-L925TS 백플레인 포트
SNN_3
Backplane
1756-L980TS 백플레인 및 1756-OBV8S
SNN_4
EtherNet/IP™
1756-L980TS 이더넷 포트 2, 1756-L925TS 이더넷 포트 2, 1732ES-IB16
다음 그림은 앞의 예제가 Controller Organizer I/O 트리와 어떻게 일치하는지 보여줍니다.
컨트롤러 관리자
컨트롤러 관리자
I/O 트리의 각
CIP Safety™
장비에 대한 구성 프로파일에는 컨트롤러가 해당 장비에 대한
CIP Safety™
연결을 열 때 사용하는 SNN 값에 대한 매개변수가 포함되어 있습니다. 이 파라미터는 프로젝트에 알려진 SNN에 의해 이미 설정된 SNN 값을 자동으로 채택합니다.
  • 안전 모듈에 연결하는 데 사용되는 포트에 대해 컨트롤러와 일치하는 SNN을 채택하는 컨트롤러의 직접 하위 요소인 안전 장치(컨트롤러 포함).
    • 백플레인 포트 바로 아래의 안전 장비는 컨트롤러의 백플레인 포트 SNN을 채택합니다.
    • 이더넷 포트 바로 아래에 있는 안전 장비는 컨트롤러의 이더넷 포트 SNN을 채택합니다.
  • 원격 서브넷의 컨트롤러를 포함한 안전 장비는 해당 서브넷에 이미 할당된 SNN 값을 채택하거나, 해당 서브넷의 첫 번째
    CIP Safety™
    장비에 대해 새로운 SNN 값이 생성됩니다.
각 컨트롤러의 SNN을 서브넷에 이미 설정된 SNN에 할당하도록 권장합니다. 이 권장 사항을 통해 Logix Designer 애플리케이션은 프로젝트에 추가되는 각 안전 I/O 모듈 및 안전 컨트롤러에 올바른 SNN을 할당할 수 있습니다.
컨트롤러 프로그램 개발 중에 기존 프로젝트에서 안전 I/O를 복사하면 원래 위치의 SNN 값이 유지됩니다. 새로 생성된 I/O와 유사한 SNN 구조를 생성하려면, 서브넷 또는 상위 장치의 다른 I/O에서 SNN을 복사/붙여넣기하여 복사된 장치의 SNN을 수동으로 변경함으로써 새 프로젝트의 SNN 구조를 따를 수 있습니다. 안전 I/O를 새 원격 랙으로 복사하면 새로운 시간 기반 SNN을 설정하고 원격 랙 전체에 적용할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal