안전 서명 계층구조

다음 이미지는 안전 서명 계층구조의 예를 보여줍니다.
  • 계층구조의 각 요소에 대해 ID와 타임스탬프가 있는 서명이 존재합니다.
  • 상단의 안전 서명을 확장하면 기본 요소가 표시됩니다.
  • 상위 요소를 확장하면 하위 요소가 표시됩니다.
안전 서명 계층구조
안전 서명 계층구조
항목
설명
A
안전 서명
B
안전 서명 요소

서명 집계

태그 및 파라미터 컬렉션을 포함하는 안전 요소에는 종합 서명이 있습니다. 종합 서명은 요소 내의 모든 태그와 파라미터의 유효성을 나타냅니다.
다음 요소에는 종합 서명이 있습니다.
  • 컨트롤러 범위 안전 태그
  • 안전 프로그램 파라미터 및 태그
  • 안전 애드온 명령어
  • 안전 매핑 태그
  • 안전 I/O 연결
앞의 요소 중 하나에 컨트롤러 범위의 안전 태그가 없는 것과 같이 멤버가 없는 컬렉션이 있는 경우 총 서명 값은 64개의 0으로 표시됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal