안전 서명은 컨트롤러 프로젝트의 전체 안전 부분에 적용됩니다. 안전 서명을 생성, 기록 및 확인하는 기능은 안전 애플리케이션 개발 프로세스의 필수 부분입니다. 안전 서명은 SIL 2/PLd 또는 SIL 3/PLe 안전 컨트롤러의 작동을 위해 반드시 존재해야 합니다. 표준 애플리케이션의 어떤 것도 안전 서명에 포함되지 않습니다.
안전 서명은 여러 안전 서명 요소의 계층 구조입니다. 예를 들어, 안전 태스크, 프로그램 및 루틴은 안전 서명 요소의 예입니다. 안전 서명 요소는 컨트롤러 프로젝트 내의 개별 변경 사항을 식별하여 영향 분석을 수행하는 데 도움이 될 수 있습니다. 검증 계획에서 변경되지 않은 요소의 재검증이 필요하지 않은 경우, 인증 작업량을 줄일 수 있습니다.
모든 안전 서명 요소는 프로젝트에 대한 안전 서명을 생성할 때 생성됩니다. 프로젝트의 모든 안전 서명 요소를 확인하려면 Safety Signature 보고서를 실행하면 됩니다.
안전 서명과 각 요소에는 다음 사항이 있습니다.
안전 서명—IDA 고유 64자리 영숫자 식별 번호입니다.
타임스탬프—안전 서명이 생성된 날짜 및 시간입니다. 안전 서명 요소의 경우, 서명 ID가 변경될 때마다 타임스탬프가 변경됩니다. 타임스탬프는 서명을 생성한 컴퓨터의 로컬 시계를 기준으로 합니다.