안전 서명 상태
서명은 파란색, 검정색 또는 회색의 세 가지 상태로 표시될 수 있습니다.
파란색 서명
다음 시나리오에서는 서명이 파란색으로 표시됩니다.
- 안전 서명의 1세대 이후
- 안전 요소 또는 그 하위 요소 중 하나에 대한 변경을 나타내기 위해 안전 서명의 후속 생성 이후
다음 예제에서 안전 서명 보고서는 다음 워크플로의 결과로 파란색 서명을 보여줍니다.
- 처음으로 안전 서명을 생성합니다.
- S_DE1 프로그램에서 안전 태그를 생성합니다.
- 나중에 보안 서명을 생성합니다.
- 안전 서명 보고서를 생성합니다.
2단계에서 안전 태그를 생성하면 다음 요소에 대해 파란색 서명이 표시됩니다.
- 파라미터 및 로컬 태그 하위 요소
- S_DE1, T01_Safety 및 Safety 애플리케이션 상위 요소
파란색 상위 및 하위 서명

검정색 서명
안전 요소 또는 그 하위 요소에 변경 사항이 발생하지 않은 경우, 서명은 이후에 생성된 모든 서명이 검정색으로 표시됩니다.
회색 서명
회색 서명은 알 수 없는 서명입니다. 알 수 없는 서명은 Logix Designer 애플리케이션이 서명 ID가 관련 값과 일치하는지 확인할 수 없을 때 발생합니다. 알 수 없는 서명은 인증에 사용할 수 없으며 업데이트되어야 합니다.
다음 워크플로 중 하나를 수행하면 서명이 회색으로 표시됩니다.
- 안전 서명 삭제
- 기존 안전 서명이 포함된 가져온 프로젝트에서 컨트롤러 프로젝트 생성
- 기존 서명이 있는 안전 서명 요소 복사
의견을 작성 부탁드립니다.