SNN 형식
시스템에서 사용하는 SNN은 6바이트 16진수입니다. SNN은 두 가지 형식 중 하나로 설정 및 확인할 수 있습니다:
- 시간 기반
- 매뉴얼
시간 기반 SNN 형식 및 지정
시간 기반 형식을 선택하면 SNN은 SNN을 생성한 컴퓨터의 로컬 클럭을 기준으로 날짜와 시간을 나타냅니다.
시간 기반 SNN 형식

시간 기반 SNN 할당은 안전 프로젝트를 생성하거나 IP 모드 또는 컨트롤러 유형을 변경하여
EtherNet/IP™
을(를) 추가할 때 자동으로 수행됩니다. 소프트웨어에서 생성된 시간 기반 SNN은 프로젝트 생성 또는 IP 모드 변경에 의해 생성된 것과 상관없이 항상 해당 프로젝트에 고유합니다. 컨트롤러 포트 바로 아래에 생성된 장비는 기본적으로 컨트롤러의 해당 포트와 동일한 SNN을 갖습니다.
중요:
애플리케이션의 네트워크 다이어그램이 있는 경우, 컨트롤러의 SNN을 해당 네트워크 다이어그램과 일치하도록 수정해야 합니다. Controller Organizer의 I/O 구성에 장비를 추가하기 전에 SNN을 편집하도록 권장합니다.
컨트롤러가 아닌 어댑터의 포트에
CIP Safety™
I/O 장비를 추가할 경우 다음 사항이 적용됩니다.- 해당 포트의 다른 장비가 SNN을 사용하지 않는 경우, 시간 기반 SNN이 자동으로 할당됩니다.
- 포트의 다른 장비가 SNN을 사용하는 경우, 해당 장치에는 첫 번째 장치와 동일한 SNN이 주소 순서로 지정됩니다.
수동 SNN 형식 및 지정
수동 형식을 선택하면 네트워크 유형과 1부터 9999 사이의 숫자 값으로 표시됩니다.
수동 SNN 형식

SNN을 수동으로 조작해야 하는 이유는 다음과 같습니다.
- 동일한 서브넷에 있는 각 안전 컨트롤러 포트가 모든 프로젝트에서 동일한 SNN을 가지도록 하기 위해
- 안전 프로젝트를 복사하기 위해
주목 :
안전 프로젝트를 복사하여 다른 하드웨어를 가진 다른 프로젝트나 다른 물리적 위치에서 사용하려는 경우 해당 프로젝트가 동일한 라우팅 가능 안전 시스템에 있으면, 두 번째 시스템에서 모든 SNN을 변경해야 합니다. 그 이유는 SNN 값은 중복될 수 없기 때문입니다. SNN을 변경하는 방법은 컨트롤러 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.
중요:
SNN을 수동으로 지정하는 경우 시스템 확장으로 인해 SNN 및 고유 노드 참조 조합의 중복이 발생하지 않는지 확인하십시오.
프로젝트에 중복되는 SNN 및 고유 노드 참조 조합이 있을 경우 경고가 나타납니다. 프로젝트를 계속 검증할 수 있지만, 중복 조합을 해결할 것을 권장합니다.
그러나 SNN과 노드 주소는 같고 프로젝트에는 없는 안전 장비가 라우팅 가능 안전 네트워크에 있을 수 있습니다. 이 경우 이러한 안전 정비는
Studio 5000 Logix Designer®
애플리케이션에 알려지지 않기 때문에 경고가 나타나지 않습니다. 중복된 고유 노드 참조가 있을 경우 시스템 사용자가 안전하지 않은 조건이 발생할 수 없다는 것을 입증해야 합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.