안전 애플리케이션 서명에 대한 프로그램 변경

안전 애플리케이션에 대한 변경 사항이 없는 경우, 안전 애플리케이션 서명과 모든 기본 요소는 다음과 같은 예외를 제외하고 소프트웨어와 펌웨어 릴리스 전체에서 일관되게 유지됩니다.
  • 컨트롤러를 오프라인 컴파일러 또는 내부 서명 알고리즘 변경 사항이 포함된 펌웨어 버전으로 업데이트합니다. 이러한 변경은 안전 서명의 변경을 트리거할 수 있습니다. 이러한 유형의 변경은 드물게 발생합니다.
  • 복사/붙여넣기 또는 가져오기 기능을 사용하는 방식 때문에 구성요소 내부에 차이가 발생합니다. 예를 들어, Project1에서 Project2로 안전 루틴을 복사할 때 Project1에서는 TagA가 프로그램 범위이지만 Project2에서는 컨트롤러 범위인 경우, 해당 루틴의 안전 서명이 변경됩니다.
안전 애플리케이션 서명과 달리 컨트롤러 안전 서명은 펌웨어 릴리스가 변경될 때마다 항상 변경되므로 안전 프로젝트에 변경 사항이 없더라도 기능 컨트롤러 수준에서 일부 검증 테스트를 완료해야 합니다.
컨트롤러 및 안전 애플리케이션 서명
컨트롤러 및 안전 애플리케이션 서명
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal