금속 성형 명령어
컨트롤러 관리자에서는 아이콘에 포함되어 있는 붉은 막대(
)로 안전 프로그램을 알아볼 수 있습니다. 빨간색 막대는 프로그램이 안전 메모리에서 실행됨을 나타냅니다.
)로 안전 프로그램을 알아볼 수 있습니다. 빨간색 막대는 프로그램이 안전 메모리에서 실행됨을 나타냅니다.안전 프로그램의 일부로 기능하거나 안전 프로그램의 지원을 받는 명령어의 버튼은 오른쪽 구석에 빨간 삼각형이 있습니다.
사용 가능한 명령어
래더 다이어그램
펑션 블록
사용할 수 없음
구조화된 텍스트
사용할 수 없음
안전 명령어는 컨트롤러 및 I/O 모듈이 있는 안전 시스템 내에서 사용하기 위한 것입니다. 이러한 명령어는 안전 무결성 기준(SIL) 3, PLe/Category (CAT) 4 적용에 사용하기 위한 것입니다.
수행할 작업 | 사용할 명령어 |
프레스의 슬라이드 위치를 결정할 때 사용합니다. | CPM |
프레스 설정처럼 소폭의 슬라이드 조정이 필요할 경우 프레스 적용에 사용합니다. | CBIM |
단일 사이클 프레스 적용 시 사용합니다. | CBSSM |
연속 작동이 필요한 경우 프레스 적용에 사용합니다. | CBCM |
캠샤프트의 시작, 정지, 실행 작동 시 모션을 모니터링합니다. | CSM |
8개 안전 입력을 모니터링하여 활성 입력에 대응하는 두 출력 중 하나를 제어합니다. | EPMS |
메인 밸브와 함께 사용되는 보조 밸브를 제어합니다. | AVC |
유지관리 동작 중 밸브를 수동으로 구동할 때 사용합니다. | MMVC |
메인 밸브를 제어하고 모니터링합니다. | MVC |
안전 컨트롤러는 전원 차단 트립 시스템의 일부입니다. 즉, 폴트가 감지되면 모든 출력이 0으로 설정됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.