AVC 배선 및 프로그래밍 예

이 섹션에서는 응용 프로그램의 안전 제어 부분에 명령어를 프로그래밍하는 방법을 보여줍니다.
팁: 응용 예제의 표준 제어 부분은 다음 다이어그램에 표시되지 않습니다.
배선도
Logix5000AVCWirDiag
프로그래밍 다이어그램
이 프로그래밍 다이어그램은 메인 밸브 제어(MVC) 명령어와 함께 사용되는 보조 밸브 제어(AVC) 명령어를 보여줍니다.
Logix5000AVCPgmDiag
래더 다이어그램
AVC_Other_LD_v31
Logix Designer 응용 프로그램은 그림과 같이 Guard I/O의 입력을 구성하고 출력 피연산자를 테스트하는 데 사용됩니다.
모듈 정의
AVC_mod input config_v31
Rockwell Automation
은 제시된 바와 같이 정확히 일치(Exact Match)의 사용을 권장합니다. 그러나 전자 키 지정(Electronic Keying)을 호환 일치(Compatible Match)로 설정하는 것은 허용됩니다.
모듈 입력 구성
AVC_Other_Pg320_2_v31
모듈 테스트 출력 구성
AVC_mod test output config_v31
모듈 출력 구성
AVC_module output configure_v31
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal