클러치-브레이크 단일 스트로크 모드(CBSSM)

이 명령어는 Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에 적용됩니다.
클러치-브레이크 단일 스트로크 모드(CBSSM) 명령어는 단일 사이클 프레스 적용에 사용합니다.
사용 가능한 언어
래더 다이어그램
CBBSM_LD_v31
펑션 블록
이 명령어는 함수 블록에서 사용할 수 없습니다.
구조화된 텍스트
이 명령어는 구조화된 텍스트에서 사용할 수 없습니다.
주의: 위험 구역 안으로의 접근이 감지되지 않을 수 있는 경우 자동 확인을 사용하지 마십시오. 이 명령어를 자동 확인으로 구성할 경우 다른 명령어와 함께 사용해야 하고 그 중 하나 이상은 수동 리셋 요구 사항을 충족해야 합니다.
리셋 제어를 위험 구역에서 벗어나서 잘 보이는 곳에 배치해야 합니다.
자세한 내용은 EN692-2005의 섹션 5.4.1.3을 참조하십시오.
주의:
주의:
이 명령어는 슬라이드 구역 입력이 이 명령어에 나열된 슬라이드 구역 요구 사항을 충족하는 크랭크샤프트 위치 모니터(CPM) 명령어 또는 애플리케이션 로직의 슬라이드 구역 출력만을 통해 소싱되는 목적으로 지정됩니다.
이 명령어는 활성화 입력을 다른 클러치-브레이크 인치 모드(CBIM), 클러치-브레이크 단일 스트로크 모드(CBSSM) 또는 클러치-브레이크 연속 모드(CBCM) 명령어의 활성화 입력을 아직 가져오지 않은 8-포지션 모드 셀렉터(EPMS) 명령어 Ox 출력 1을 통해 소싱되는 목적으로 지정됩니다.
1 여기서 x = 1 ~ 8
피연산자
중요: 다음과 같은 경우 작업 시 예외가 발생할 수 있습니다.
  • 출력 태그 피연산자가 덮어써집니다.
  • 구조 피연산자의 구성원이 덮어써집니다.
  • 구조 피연산자를 여러 명령어에서 공유합니다.
주의: CBSSM 명령어에는 내부 상태 정보가 포함되어 있습니다. 실행 모드에서 구성 피연산자 중 하나가 변경되면 렁-입력-조건을 거짓으로 만들어 상태 정보를 다시 초기화해야 합니다.
다음 표에는 명령어를 구성하는 데 사용되는 피연산자가 나와 있습니다.
피연산자
데이터 유형
형식
설명
CBSSM
CB_SINGLE_STROKE_MODE
태그
명령어의 적절한 연산에 필요한 데이터 구조.
Ack Type
BOOL
목록 항목
이 피연산자는 OFF(0)에서 ON(1)으로 안전 활성화 전환을 확인하는 방법을 지정합니다. 출력 1에 전원을 공급하려면 먼저 이 확인이 필요합니다.
AUTOMATIC (1)
The acknowledgment is made automatically when the Safety Enable input transitions from OFF (0) to ON (1).
MANUAL (0)
The acknowledgment is made when Safety Enable Ack transitions from OFF (0) to ON (1) after the Safety Enable input transitions from OFF (0) to ON (1).
Takeover Mode
BOOL
목록 항목
이 피연산자는 슬라이드가 업 구역에 있는 상태에서 안전 활성화 및/또는 시작 입력이 ON(1)에서 OFF(0)로 전환되면 프레스가 중단되는 지점을 결정합니다.
중요: 테이크오버 모드가 활성화된 상태에서 이 명령어를 사용하면 비상 정지와 같은 연속으로 활성인 안전 장치로 CBSSM 명령어의 활성화 피연산자를 직접 구동해야 합니다. 응용 프로그램 개발자는 안전 활성화 피연산자를 구동하는 데 사용되고 프레스 업스트로크 동안 뮤팅될 수 있는 일부 라이트 커튼, 양손 조작 스테이션 등과 같은 연속 활성이 아닌 안전 장치를 결정할 책임이 있습니다.
ENABLED (1)
The press is stopped when the slide enters the Top zone.
DISABLED (0)
The press is stopped immediately.
다음 표에 명령어 입력이 설명되어 있습니다.
피연산자
데이터 유형
형식
설명
Enable
BOOL
태그
이 입력은 이 명령어를 활성화하는 신호로 예를 들어 8-포지션 모드 셀렉터(Eight Position Mode Selector, EPMS) Ox 출력에서 소싱되며 여기에서 x = 1 ~ 8입니다.
ON(1): 명령어를 선택했으며 작동합니다.
끄기(OFF)(0): 명령어가 작동하지 않습니다. 모든 명령어 출력 전원이 차단됩니다.
Safety Enable
BOOL
태그
이 입력은 비상 정지, 라이트 커튼, 안전 게이트 등 안전 관련 허용 장치의 상태를 표시합니다.
ON(1): 허용 장치가 위험 구역을 능동적으로 보호 중입니다. 출력 1 전원 공급을 허용합니다.
끄기(OFF)(0): 허용 장치가 출력 1에 전원 공급되도록 허용하지 않는 상태입니다.
Standard Enable
BOOL
태그
안전과 관련 없는 허용 장치의 상태를 표시합니다.
ON(1): 출력 1 전원 공급을 허용합니다.
끄기(OFF)(0): 출력 1 전원 공급을 막습니다.
이 피연산자는 안전과 관련이 없습니다.
Start
BOOL
태그
프레스 이동을 시작하는 입력입니다.
ON(1): 모든 입력 조건이 충족되었을 경우 출력 1에 전원이 공급됩니다.
끄기(OFF)(0): 출력 1의 전원이 차단됩니다.
Press In Motion
BOOL
태그
캠샤프트 모니터(CSM) 명령어의 출력 1 또는 사용자 응용 프로그램 로직을 통해 이 입력을 소싱합니다. 프레스 안전 밸브의 피드백이 이 신호 구성에 포함되어야 합니다.
ON(1): 프레스가 이동 중임을 나타냅니다.
끄기(OFF)(0): 프레스가 정지되었음을 나타냅니다.
Slide Zone
DINT
태그
이 입력은 슬라이드의 위치 및 위치 정보 상태를 나타냅니다. 크랭크샤프트 위치 모니터(Crankshaft Position Monitor, CPM) 명령어의 슬라이드 구역 출력 또는 다음의 비트 매핑 정보를 제공하는 사용자 응용 프로그램 로직으로 소싱됩나다.
비트 0: 상태
OFF(0) - 슬라이드 구역 정보가 유효하지 않습니다. 초기기동 시 출력 1 전원 공급을 막거나 즉시 프레스를 멈춥니다.
ON(1) - 슬라이드 구역 정보가 유효합니다.
비트 1 및 2: 슬라이드 구역
다음 표에는 비트 0 ~ 2가 유효한 슬라이드 구역을 나타내는 데 사용되는 방법이 나와 있습니다.
Bit 2
Bit 1
비트 0
슬라이드 구역
Decimal Value
0
0
1
다운
1
0
1
1
업
3
1
0
1
탑
5
Bits 3 through 31: Unused: Set to 0.
Motion Monitor Fault
BOOL
태그
프레스 모션 문제가 감지된 즉시 프레스를 멈춥니다. 이 입력은 캠샤프트 모니터(Camshaft Monitor, CSM) 명령어 또는 모션 진단을 수행하는 응용 프로그램 로직에서 유래한 폴트 있음 출력의 역주행을 통해 소싱됩니다.
ON(1): 프레스 모션이 유효함을 나타냅니다. 출력 1에 전원이 공급되도록 허용합니다.
끄기(OFF)(0): 프레스 모션 문제가 있음을 나타냅니다. 출력 1에 전원이 공급되지 못하게 막거나 즉시 출력 1 전원을 차단합니다.
Safety Enable Ack
BOOL
태그
확인 유형을 수동으로 구성한 경우 이 입력이 필요합니다.
꺼짐(OFF)(0)->켜짐(ON)(1): 안전 활성화 입력이 OFF(0)에서 ON(1)으로 전환했음을 확인합니다.
다음 표에 명령어 출력이 설명되어 있습니다.
피연산자
데이터 유형
설명
Output 1 (01)
BOOL
메인 밸브 제어(Main Valve Control, MVC) 명령어의 작동 입력 소싱에 사용된 출력입니다.
ON(1): 출력에 전원이 공급됩니다.
끄기(OFF)(0): 출력의 전력 공급이 차단됩니다.
출력 1 전원 공급 및 출력 1 전원 차단을 참조하십시오.
Diagnostic Code
DINT
이 피연산자는 안전과 관련이 없습니다.
진단 코드를 참조하십시오.
중요: 어떠한 상황에서도 명령어 출력 태그에 쓰기 작업을 수행하지 마십시오.
연산 상태 플래그에 영향
아니요
주 폴트/부 폴트
이 명령어에만 해당되는 것은 없습니다. 배열 인덱스 폴트의 경우 배열을 통한 인덱스를 참조하세요.
실행
조건/상태
수행한 작업
사전 스캔
렁-입력-조건이 거짓일 때와 같습니다.
렁-입력-조건이 거짓임
.O1이 거짓으로 해제되었습니다.
진단 코드 출력을 0으로 설정하였습니다.
렁-입력-조건이 참임
이 명령어는 작동 섹션에서 설명한 바와 같이 실행됩니다.
사후 스캔
렁-입력-조건이 거짓일 때와 같습니다.
연산
출력 1 전원 공급
시작 입력이 OFF(0)에서 ON(1)으로 전환하고 이러한 모든 조건이 충족될 때에만 출력 1에 전원이 공급됩니다.
  • 활성화 입력이 ON(1)입니다.
  • 안전 활성화 입력을 확인했습니다.
  • 표준 활성화 입력이 ON(1)입니다.
  • 슬라이드 구역 입력이 탑 구역입니다.
  • 모션 모니터 폴트 입력이 ON(1)입니다.
  • 프레스 인 모션 입력이 OFF(0)입니다.
  • 안전 활성화 확인 입력이 OFF(0)입니다.
    중요: 확인 유형이 수동인 경우 활성화 입력이 OFF(0)에서 ON(1)으로 전환할 때 시작 입력이 ON(0)으로 전환되려면 안전 활성화 입력에 확인이 필요합니다.
주의: 구성한 확인 유형이 자동인 경우 시작 입력이 OFF(0)에서 ON(1)으로 전환하는 것과 동시에 안전 활성화, 표준 활성화, 프레스 인 모션 및 모션 모니터 폴트 입력이 활성 또는 유효한 상태로 돌아갈 때 출력 1에 전원이 공급됩니다.
주의: 슬라이드 구역 입력이 탑이었을 때 출력 1에 처음으로 전원 공급되었고 시작 입력이 OFF(0)로 전환되어 출력 1 전원이 차단되었다면 슬라이드 구역 입력이 다운일 때 출력 1에 다시 전원이 공급될 수 있습니다.
슬라이드를 탑 위치까지 뒤로 조금씩 이동해야 다른 이유로 출력 1에 전원이 차단될 수 있습니다.
주의: 슬라이드 위치를 결정하는 캠 스위치는 CPM 명령어로 모니터링됩니다. 이 명령어는 CPM 명령어의 슬라이드 구역 출력을 슬라이드 위치를 결정하는 캠 스위치 표시로 사용합니다.
출력 1 전원 공급 타이밍
아래 다이어그램은 (A)에서 안전 활성화 확인 입력, (B)에서 시작 입력이 OFF(0)에서 ON(1)으로 전환될 때 출력 1의 전원 공급과 모든 입력 조건이 충족됨을 보여줍니다. 확인 유형을 수동으로 구성한 경우 안전 활성화 입력이 ON(1)인 동안 안전 활성화 확인이 1회만 필요합니다.
CBSSM Acknowledge safety enable input
출력 1 전원 차단
전원이 공급된 후 다음 조건 중 하나 이상이 발생하면 출력 1에 전원이 차단됩니다.
  • 활성화 입력이 ON(1)에서 OFF(0)로 전환됩니다.
  • 시작 입력이 ON(1)에서 OFF(0)로 전환합니다.
    슬라이드가 업 구역에 있고 테이크오버 모드가 활성화된 상태에서 이 전환이 발생하는 경우 슬라이드가 탑 구역에 들어갈 때 출력 1에 전원이 차단됩니다. 그렇지 않으면 테이크오버 모드가 비활성화되는 즉시 출력 1에 전원이 차단됩니다. 슬라이드가 탑 또는 다운 구역에 있는 동안 이 전환이 발생하는 경우에도 즉시 출력 1에 전원이 차단됩니다.
  • 안전 활성화 입력이 ON(1)에서 OFF(0)로 전환됩니다. 슬라이드가 업 구역에 있고 테이크오버 모드가 활성화되어 있는 동안 이 전환이 발생하는 경우 슬라이드가 탑 구역에 들어갈 때 출력 1 전원이 차단됩니다. 그렇지 않으면 테이크오버 모드가 비활성화되는 즉시 출력 1에 전원이 차단됩니다. 슬라이드가 탑 또는 다운 구역에 있는 동안 이 전환이 발생하는 경우에도 즉시 출력 1에 전원이 차단됩니다.
  • 표준 활성화 입력이 ON(1)에서 OFF(0)로 전환됩니다. 슬라이드가 업 구역에 있는 동안 이 전환이 발생하는 경우 슬라이드가 탑 구역에 진입할 때 출력 1에 전원이 차단됩니다. 그렇지 않으면 즉시 출력 1에 전원이 차단됩니다.
  • 슬라이드 구역 입력 값이 실효됩니다.
  • 슬라이드가 탑 구역으로 이동합니다.
  • 모니터 모션 폴트 입력이 ON(1)에서 OFF(0)로 전환됩니다.
  • 프레스가 역방향으로 실행되는 것으로 보입니다.
  • 슬라이드가 탑에서 다운으로 이동할 때 프레스 인 모션 입력이 OFF(0)입니다.
  • 프레스 인 모션 입력이 ON(1)에서 OFF(0)로 전환합니다.
이 다이어그램에는 (A)에서 안전 활성화 입력이 ON(1)에서 OFF(0)로 전환할 때 출력 1 전원 차단이 표시됩니다. 출력 1에 다시 전원을 공급하려면 (B)에서 안전 활성화 입력이 OFF(0)에서 ON(1)으로 전환할 때 안전 활성화 입력 확인이 필요합니다.
CBSSM De-energizing of Output 1
거짓 렁 상태 동작
명령어가 거짓 렁에서 실행되면 모든 명령어 출력의 전원이 차단됩니다.
진단 코드 및 시정 조치
출력 1에 전원을 공급하여 프레스 이동을 시작하려고 시도할 때 진단 코드 2000H ~ 200AH가 감지됩니다. 진단 코드 2020H ~ 202D는 출력 1의 전원을 차단해 프레스 이동이 정지된 원인을 진단하는 데 사용됩니다.
진단 코드는 16진수 형식으로 나열되는데, 뒤에 십진수 형식이 붙습니다.
진단 코드
설명
시정 조치
0
폴트 없음.
없음.
16#2000
8192
슬라이드 구역 입력값이 잘못되어 시작 입력이 ON(1)으로 바뀌었을 때 출력 1에 전원이 공급되지 않았습니다.
크랭크샤프트 위치 모니터(CPM) 명령어 또는 이 입력이 소싱에 사용되는 응용 프로그램 로직을 확인하십시오. 유효한 슬라이드 구역이 설정되면 진단이 해결됩니다.
16#2001
8193
시작 입력이 ON(1)으로 바뀌었을 때 프레스 인 모션 입력이 ON(1)이므로 출력 1에 전원이 공급되지 않았습니다.
  • 프레스 이동을 시작하기 전에 프레스가 완전히 정지할 때까지 기다리십시오.
  • 프레스 이동을 모니터링하는 장치가 제대로 작동하는지 확인하십시오.
  • 작동 모드를 한 개만 선택했는지 확인하십시오.
프레스 인 모션 입력이 OFF(0)로 전환되면 진단이 지워집니다.
16#2002
8914
안전 활성화 확인 입력 전에 시작 입력이 ON(1)으로 전환되면 출력 1에 전원이 공급되지 않았습니다.
  • 안전 활성화 입력 소싱에 사용되는 활성 광전자 보호 장치(AOPD) 및 전기 감지 보호 장비(ESPE)가 각각의 영역을 보호하고 있는지 확인하십시오.
  • 그런 다음 수동 확인 유형에 대한 진단을 해결하려면 안전 활성화 확인 입력을 ON(1)으로 전환하고 안전 활성화 입력을 확인하십시오.
  • 자동 확인 유형인 경우 안전 활성화 입력이 ON(1)으로 바뀌면 진단이 지워집니다.
16#2003
8915
표준 활성화 입력이 OFF(0)이므로 시작 입력이 ON(1)으로 전환될 때 출력 1에 전원이 공급되지 않았습니다.
표준 활성화 입력 소싱에 사용되는 장치가 제대로 작동 중인지 확인하십시오. 표준 활성화 입력을 ON(1)일 때 진단이 지워집니다.
16#2008
8200
모션 모니터 폴트 입력이 OFF(0)이므로 시작 입력이 ON(1)으로 전환될 때 출력 1에 전원이 공급되지 않았습니다.
프레스 이동을 모니터링하는 데 사용하는 캠샤프트 모니터(CSM) 명령어 또는 응용 프로그램 로직을 확인하십시오.
모션 모니터 기능이 모션을 제대로 모니터링 중이고 모션 모니터 폴트 입력이 ON(1)일 때 이 진단이 해결됩니다.
16#2009
8201
수동 확인 유형
안전 활성화 확인 입력이 ON(1)이므로 시작 입력이 ON(1)으로 전환될 때 출력 1에 전원이 공급되지 않았습니다.
Turn the Safety Enable Ack input OFF (0).
This diagnostic is cleared when the Safety Enable Ack input turns OFF (0).
자동 확인 유형
N/A
16#200A
8202
시작 입력이 ON(1)으로 전환했을 때 슬라이드가 업 또는 다운 구역에 있어서 출력 1에 전원이 공급되지 않았습니다.
프레스 이동을 초기화하려면 슬라이드가 탑 구역에 있어야 합니다.
슬라이드를 탑 구역으로 조금씩 뒤로 이동하면 진단이 지워집니다.
16#2020
8224
슬라이드 구역 입력값이 실효되어 출력 1에 전원이 차단됩니다.
크랭크샤프트 위치 모니터(CPM) 명령어 또는 이 입력이 소싱에 사용되는 응용 프로그램 로직을 확인하십시오.
다음에 프레스 이동을 시작하려고 시도할 때 진단이 지워집니다.
16#2021
8225
모션 모니터 폴트 입력이 OFF(0)로 전환되므로 출력 1에 전원이 차단됩니다.
프레스 이동을 모니터링하는 데 사용하는 캠샤프트 모니터(CSM) 명령어 또는 응용 프로그램 로직을 확인하십시오.
다음에 프레스 이동을 시작하려고 시도할 때 진단이 지워집니다.
16#2022
8226
역방향 프레스 이동이 감지되어 출력 1에 전원이 차단됩니다.
프레스 방향을 확인하십시오.
다음에 프레스 이동을 시작하려고 시도할 때 진단이 지워집니다.
16#2023
8227
슬라이드가 탑 또는 다운 구역에 있는 동안 안전 활성화 입력이 OFF(0)로 전화되므로 출력 1에 전원이 차단됩니다.
안전 활성화 입력 소싱에 사용되는 AOPD 및 ESPE가 각각의 영역을 보호하고 있는지 확인하십시오.
다음에 프레스 이동을 시작하려고 시도할 때 진단이 지워집니다.
16#2024
8228
슬라이드가 탑 또는 다운 구역에 있는 동안 표준 활성화 입력이 OFF(0)로 전환되므로 출력 1에 전원이 차단됩니다.
표준 활성화 입력 소싱에 사용되는 장치와 응용 프로그램 로직이 제대로 작동 중인지 확인하십시오.
다음에 프레스 이동을 시작하려고 시도할 때 진단이 지워집니다.
16#2025
8229
슬라이드가 탑 또는 다운 구역에 있는 동안 시작 입력이 OFF(0)로 전환되어 출력 1에 전원이 차단되었습니다.
슬라이드가 탑 또는 다운 구역에 있는 동안 시작 입력이 OFF(0)로 전환하면 출력 1에 전원이 항상 차단됩니다.
다음에 프레스 이동을 시작하려고 시도할 때 진단이 지워집니다.
16#2026
8230
이 명령어에는 사용되지 않음
16#2027
8231
슬라이드가 업 구역에 있고 테이크오버 모드가 비활성화된 상태에서 안전 활성화 입력이 OFF(0)로 전환될 때 즉시 출력 1에 전원이 차단됩니다.
안전 활성화 입력 소싱에 사용되는 AOPD 및 ESPE가 각각의 영역을 보호하고 있는지 확인하십시오.
다음에 프레스 이동을 시작하려고 시도할 때 진단이 지워집니다.
16#2028
8232
슬라이드가 업 구역에 있는 동안 표준 활성화 입력이 OFF(0)로 전환하여 슬라이드가 탑 구역으로 진입했을 때 출력 1 전원이 차단됩니다.
표준 활성화 입력 소싱에 사용되는 장치와 응용 프로그램 로직이 제대로 작동 중인지 확인하십시오.
다음에 프레스 이동을 시작하려고 시도할 때 진단이 지워집니다.
16#2029
8233
슬라이드가 업 구역에 있고 테이크오버 모드가 비활성화된 상태에서 시작 입력이 OFF(0)로 전환되는 즉시 출력 1에 전원이 차단됩니다.
다음에 프레스 이동을 시작하려고 시도할 때 진단이 지워집니다.
16#202A
8234
슬라이드가 탑 구역에 진입하여 출력 1에 전원이 차단되었습니다.
슬라이드가 탑 구역에 진입할 때 출력 1 전원이 항상 차단됩니다.
다음에 프레스 이동을 시작하려고 시도할 때 진단이 지워집니다.
16#202B
8235
슬라이드가 다운 구역에 진입했을 때 프레스 인 모션 입력이 계속 OFF(0) 상태로 유지되거나 프레스 인 모션 입력이 ON(1)에서 OFF(0)로 전환했기 때문에 출력 1에 전원이 차단됩니다.
프레스 이동을 모니터링하는 데 사용하는 캠샤프트 모니터(CSM) 명령어 또는 응용 프로그램 로직을 확인하십시오.
다음에 프레스 이동을 시작하려고 시도할 때 진단이 지워집니다.
16#202C
8236
테이크오버 모드가 활성화된 상태에서 슬라이드가 업 구역으로 진입하여 슬라이드가 탑 구역에 있을 때 안전 활성화 입력이 OFF(0)로 전환되면 출력 1에 전원이 차단됩니다.
안전 활성화 입력 소싱에 사용되는 AOPD 및 ESPE가 각각의 영역을 보호하고 있는지 확인하십시오.
다음에 프레스 이동을 시작하려고 시도할 때 진단이 지워집니다.
16#202D
8237
테이크오버 모드가 활성화된 상태에서 슬라이드가 업 구역으로 진입하여 슬라이드가 탑 구역에 있을 때 시작 입력이 OFF(0)로 전환되면 출력 1에 전원이 차단됩니다.
다음에 프레스 이동을 시작하려고 시도할 때 진단이 지워집니다.
예
래더 다이어그램
RSL5K_CBSSM Ladder Diagram Example_v31
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal