EPMS 배선 및 프로그래밍 예

이 항목에는 Guard I/O 모듈을 배선하는 방법과 응용 프로그램의 안전 제어 부분에서 사용되는 명령어가 나와 있습니다.
팁: 응용 예제의 표준 제어 부분은 다음 다이어그램에 표시되지 않습니다.
배선도
EPSM wiring example
프로그래밍 다이어그램
다음 프로그래밍 다이어그램에는 입력 및 출력 관련 명령어를 보여줍니다.
EPMS programming diagram
래더 다이어그램
EPMS_Other_Pg297_v31
모듈 정의
다음 섹션에서는 프로그래밍 소프트웨어를 사용하여
Guard I/O
모듈 구성 피연산자를 설정하는 방법에 대한 예를 제공합니다.
L5K_EPMS_Other_Pg298_1_v31
Rockwell Automation에서는 표시된 것과 같이
전자 키 지정
에 대해
정확히 일치
를 선택할 것을 권장합니다.
호환
일치
(Compatible Match)도 가능합니다.
모듈 입력 구성
EPMS_Other_Pg298_2_v31
모듈 출력 구성
EPMS_Other_Pg299_v31
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal