클러치-브레이크 연속 모드(Clutch Brake Continuous Mode, CBCM)

이 명령어는 Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에 적용됩니다.
클러치-브레이크 연속 모드(CBCM) 명령어는 연속 작동이 필요한 프레스 적용에서 사용됩니다.
사용 가능한 언어
래더 다이어그램
RSL5K_CBCM Ladder Diagram_v31
펑션 블록
이 명령어는 함수 블록에서 사용할 수 없습니다.
구조화된 텍스트
이 명령어는 구조화된 텍스트에서 사용할 수 없습니다.
주의: 위험 구역 안으로의 접근이 감지되지 않을 수 있는 경우 자동 확인을 사용하지 마십시오. 이 명령어를 자동 확인으로 구성할 경우 다른 명령어와 함께 사용해야 하고 그중 최소 하나는 수동 리셋 요구 사항을 충족해야 합니다.
리셋 제어를 위험 구역에서 벗어나서 잘 보이는 곳에 배치해야 합니다.
자세한 내용은 EN692-2005의 섹션 5.4.1.3을 참조하십시오.
주의: 이 명령어는 슬라이드 구역 입력이 아래 클러치-브레이크 연속 모드 명령어: 입력 표에 나열된 슬라이드 구역 요구 사항을 충족하는 크랭크샤프트 위치 모니터(CPM) 명령어 또는 응용 프로그램 로직의 슬라이드 구역 출력만을 통해 소싱되는 목적으로 지정됩니다.
이 명령어는 활성화 입력이 다른 클러치-브레이크 인치 모드(Clutch Brake Inch Mode, CBIM), 클러치-브레이크 단일 스트로크 모드(Clutch Brake Single Stroke Mode, CBSSM) 또는 클러치-브레이크 연속 모드(Clutch Brake Continuous Mode, CBCM) 명령어의 활성화 입력을 아직 가져오지 않은 8-포지션 모드 셀렉터(Eight Position Mode Selector, EPMS) 명령어 Ox 출력
1
만을 통해 소싱되는 목적으로 지정됩니다.
1
여기서 x = 1 ~ 8
모드 파라미터를 사용하여 연속 작동에 이르는 방법을 지정합니다. 다음 모드에는 아밍 시퀀스가 필요합니다. 아밍을 통한 즉시 실행, 아밍을 통한 하프 스트로크 또는 아밍을 통한 원 앤 어 하프 스트로크 아밍 시퀀스의 경우 암 연속 입력이 OFF(0)에서 ON(1)으로 전환하는 5초 이내에 시작 입력이 OFF(0)에서 ON(1)으로 전환해야 합니다. 아밍 시퀀스 요구 사항이 충족되고 시작 입력이 구성 모드에서 지정한 대로 ON(1)으로 유지되었을 때 프레스가 연속으로 작동하기 시작합니다.
즉시 모드 구성에서는 아밍 시퀀스가 필요하지 않습니다. 즉시 모드에서는 시작 입력이 OFF(0)에서 ON(1)으로 전환할 때 프레스가 연속 작동을 시작합니다.
피연산자
중요: 동일 프로그램에서 둘 이상의 명령어에 동일한 태그 이름을 사용하지 마십시오. 어떠한 상황에서도 명령어 출력 태그에 쓰기 작업을 수행하지 마십시오.
주의: 실행 모드 중 명령어 파라미터를 변경하면 보류 중인 편집을 수락하고 컨트롤러 모드를 프로그램 모드에서 실행 모드로 전환하여 변경 내용을 적용합니다.
다음 표에는 명령어를 구성하는 데 사용되는 파라미터가 나와 있습니다. 이러한 파라미터는 런타임에 변경할 수 없습니다.
피연산자
데이터
유형
형식
설명
CBCM
CB_CONTINUOUS_MODE
태그
이 파라미터는 이 명령어의 각 사용법에 대한 중요한 실행 정보를 유지하는 지원 태그입니다.
dangericon
주의:
예상치 못한 작동을 방지하려면 이 지원 태그와 그 구성원을 재사용하지 마십시오. 프로그램의 다른 위치에서 어떤 태그 구성원에도 쓰기를 수행하지 마십시오.
Ack Type
BOOL
이름
명령어 확인의 작동 방식을 정의합니다.
Automatic (1)
안전 활성화 입력이 OFF(0)에서 ON(1)으로 전환하면 자동으로 확인됩니다.
Manual (0)
안전 활성화 확인이 OFF(0)에서 ON(1)으로 전환하고 안전 활성화 입력이 ON(1)일 때 확인됩니다.
Mode
DINT
이름
이 파라미터를 이용하여 다양한 연속 작동 모드를 구성합니다.
Immediate (0)
시작 입력이 OFF(0)에서 ON(1)으로 전환할 때 프레스가 연속으로 작동하기 시작합니다.
Immediate with Arming (3)
아밍 시퀀스 완료 후 즉시 연속 모드가 됩니다.
Half Stroke with Arming (1)
아밍 시퀀스 완료 후 업스트로크 구역에 처음 도달할 때까지 시작 입력 신호가 계속 ON(1)이어야 합니다.
Stroke and a Half with Arming (2)
아밍 시퀀스 완료 후 슬라이드가 완전한 회전을 완료하고 업스트로크 구역에 두 번째 도달할 때까지 시작 입력 신호가 계속 ON(1)이어야 합니다.
Takeover Mode
BOOL
이름
이 파라미터를 사용하여 슬라이드가 업 구역에 있는 동안 안전 활성화 입력이 ON(1)에서 OFF(0)로 전환하는 경우 정지 발생 시점을 결정합니다.
Enabled (1)
슬라이드가 탑 구역으로 진입할 때 프레스가 멈춥니다.
Disabled (0)
프레스가 즉시 멈춥니다.
다음 표에 명령어 입력이 설명되어 있습니다.
피연산자
데이터 유형
형식
설명
Enable
BOOL
태그
이 입력은 이 명령어를 활성화하는 신호로 예를 들어 8-포지션 모드 셀렉터(Eight Position Mode Selector, EPMS) Ox 출력에서 소싱되며 여기에서 x = 1 ~ 8입니다.
ON(1): 명령어를 선택했으며 작동합니다.
끄기(OFF)(0): 명령어가 작동하지 않습니다. 모든 명령어 출력 전원이 차단됩니다.
Safety Enable
BOOL
태그
이 입력은 비상 정지, 라이트 커튼, 안전 게이트 등의 안전 관련 허용 장치의 상태를 표시합니다.
ON(1): 허용 장치가 위험 구역을 능동적으로 보호 중입니다. O1(출력 1) 전원 공급을 허용합니다.
끄기(OFF)(0): 허용 장치가 출력 1에 전원이 공급되도록 허용하지 않는 상태입니다.
Standard Enable
BOOL
태그
안전과 관련 없는 허용 장치의 상태를 표시합니다.
ON(1): 출력 1 전원 공급을 허용합니다.
끄기(OFF)(0): 출력 1 전원 공급을 막습니다.
이 파라미터는 안전과 관련이 없습니다.
Arm Continuous
BOOL
태그
아밍을 통한 즉시 실행, 아밍을 통한 하프 스트로크 및 아밍을 통한 원 앤 어 하프 스트로크 모드에 대해서만 아밍을 활성화합니다.
ON(1): 아밍을 활성화합니다. 시작 입력이 5초 이내에 OFF(0)에서 ON(1)으로 전환하면 아밍 시퀀스가 종료됩니다.
Start
BOOL
태그
프레스 이동을 시작하는 입력입니다.
ON(1): 모든 입력 조건이 충족되었을 경우 출력 1에 전원이 공급됩니다.
끄기(OFF)(0): 구성한 연속 모드에 따라 출력 1에 계속 전원이 공급됩니다. 연속 모드 요구 사항이 충족되지 않으면 출력 1 전원이 차단됩니다. 자세한 내용은 위의 클러치 - 브레이크 단일 스트로크 모드 명령어: 구성 파라미터 표의 모드 파라미터를 참조하십시오.
Stop At Top
BOOL
태그
이 입력은 탑 구역에 도달했을 때 프레스 움직임을 멈추라는 요청입니다.
끄기(OFF)(0): 출력 1 전원 공급을 막습니다. 다음에 슬라이드가 탑 구역에 진입할 때 출력 1 전원이 차단됩니다.
Press In Motion
BOOL
태그
이 입력은 보통 캠샤프트 모니터(Camshaft Monitor, CSM) 명령어의 출력 1 또는 사용자 응용 프로그램 로직으로 소싱됩니다. 프레스 안전 밸브의 피드백이 이 신호 구성에 포함되어야 합니다.
ON(1): 프레스가 이동 중임을 나타냅니다.
끄기(OFF)(0): 프레스가 정지되었음을 나타냅니다.
Slide Zone
DINT
태그
이 입력은 슬라이드의 위치 및 위치 정보 상태를 나타냅니다. 크랭크샤프트 위치 모니터(Crankshaft Position Monitor, CPM) 명령어의 슬라이드 구역 출력 또는 다음의 비트 매핑 정보를 제공하는 사용자 응용 프로그램 로직으로 소싱됩나다.
비트 0: 상태
OFF(0) - 슬라이드 구역 정보가 유효하지 않습니다. 초기기동 시 출력 1 전원 공급을 막거나 즉시 프레스를 멈춥니다.
ON(1) - 슬라이드 구역 정보가 유효합니다.
비트 1 및 2: 슬라이드 구역
다음 표에는 비트 0 ~ 2가 유효한 슬라이드 구역을 나타내는 데 사용되는 방법이 나와 있습니다.
Bit 2
Bit 1
비트 0
슬라이드 구역
Decimal Value
0
0
1
다운
1
0
1
1
업
3
1
0
1
탑
5
비트 3 ~ 31: 사용 안 함. 0으로 설정.
Motion Monitor Fault
BOOL
태그
프레스 모션 문제가 감지된 즉시 프레스를 멈춥니다. 이 입력은 캠샤프트 모니터(Camshaft Monitor, CSM) 명령어 또는 모션 진단을 수행하는 응용 프로그램 로직에서 유래한 폴트 있음 출력의 역주행을 통해 소싱됩니다.
ON(1): 프레스 모션이 유효함을 나타냅니다. 출력 1에 전원이 공급되도록 허용합니다.
끄기(OFF)(0): 프레스 모션 문제가 있음을 나타냅니다. 출력 1에 전원이 공급되지 못하게 막거나 즉시 출력 1 전원을 차단합니다.
Safety Enable Ack
BOOL
태그
확인 유형을 수동으로 구성한 경우 이 입력이 필요합니다.
꺼짐(OFF)(0)->켜짐(ON)(1): 안전 활성화 입력이 OFF(0)에서 ON(1)으로 전환했음을 확인합니다.
다음 표에 명령어 출력이 설명되어 있습니다.
피연산자
데이터 유형
설명
Output 1 (O1)
BOOL
메인 밸브 제어(Main Valve Control, MVC) 명령어의 작동 입력 소싱에 사용된 출력입니다.
ON(1): 출력에 전원이 공급됩니다.
끄기(OFF)(0): 출력의 전력 공급이 차단됩니다.
자세한 내용은 아래의 CBCM – 출력 1 전원 공급 및 CBCM – 출력 1 전원 차단을 참조하십시오.
Continuous Armed (CA)
BOOL
아밍을 통한 즉시 실행, 아밍을 통한 하프 스트로크 및 아밍을 통한 원 앤 어 하프 스트로크 모드로 명령어를 구성할 때 이 출력을 사용합니다.
ON(1): 아밍 시퀀스가 진행 중입니다.
끄기(OFF)(0): 아밍되기를 기다리는 중입니다.
이 파라미터는 안전과 관련이 없습니다.
Diagnostic Code
DINT
아래의 CBCM – 진단 코드를 참조하십시오.
이 파라미터는 안전과 관련이 없습니다.
중요: 어떠한 상황에서도 명령어 출력 태그에 쓰기 작업을 수행하지 마십시오.
연산
출력 1 전원 공급
시작 입력이 OFF(0)에서 ON(1)으로 전환하고 아래의 모든 조건이 충족되면 출력 1에 전원이 공급됩니다.
  • 아밍 시퀀스(구성한 경우)가 완료됩니다.
  • 활성화 입력이 ON(1)입니다.
  • 안전 활성화 입력을 확인했습니다.
  • 표준 활성화 입력이 ON(1)입니다.
  • 슬라이드 구역 입력이 탑 구역입니다.
  • 모션 모니터 폴트 입력이 ON(1)입니다.
  • 프레스 인 모션 입력이 OFF(0)입니다.
  • 안전 활성화 확인 입력이 OFF(0)입니다.
  • 탑에서 정지 입력이 ON(1)입니다.
    중요: 확인 유형이 수동인 경우 활성화 입력이 OFF(0)에서 ON(1)으로 전환할 때 및 시작 입력 또는 암 연속 입력이 ON(0)이면 안전 활성화 입력이 필요합니다.
주의: 즉시 모드로 구성하고 확인 유형이 자동인 경우 시작 입력이 OFF(0)에서 ON(1)으로 전환하는 것과 동시에 안전 활성화, 표준 활성화, 슬라이드 구역, 프레스 인 모션 및 모션 모니터 폴트 입력이 활성 또는 유효한 상태로 돌아갈 때 출력 1에 전원이 공급됩니다.
주의: 아밍을 통한 즉시 실행, 아밍을 통한 하프 스트로크 또는 아밍을 통한 원 앤 어 하프 스트로크 모드로 구성하고 확인 유형이 자동인 경우 암 연속 입력이 OFF(0)에서 ON(1)으로 전환하는 것과 동시에 안전 활성화, 표준 활성화, 슬라이드 구역, 프레스 인 모션 및 모션 모니터 폴트 입력이 ON(1), 활성 또는 유효한 상태로 돌아갈 때 5초 아밍 시간이 시작됩니다.
주의: 슬라이드 위치를 결정하는 캠 스위치는 CPM 명령어로 모니터링됩니다. 이 명령어는 CPM 명령어의 슬라이드 구역 출력을 슬라이드 위치를 결정하는 캠 스위치 표시로 사용합니다.
즉시 모드
타이밍 다이어그램에 모드를 즉시로 구성한 경우 (A)에서 안전 활성화 입력 확인 및 출력 1 전원 공급이 표시됩니다. (B)에서 시작 입력이 OFF(0)에서 ON(1)으로 전환하고 모든 입력 조건이 충족되면 출력 1에 전원이 공급됩니다. (C)에서 시작 입력이 OFF(0)로 바뀔 때 출력 1에 계속 전원이 공급됩니다.
CBCM Safety Input Acknowledgment
아밍을 통한 즉시 실행 모드
이 다이어그램에는 모드를 아밍을 통한 즉시 실행으로 구성한 경우 (A)에서 안전 활성화 입력 확인 및 출력 1 전원 공급이 표시됩니다. (B)에서 암 연속 입력이 OFF(0)에서 ON(1)으로 전환하고 모든 입력 조건이 충족되면 5초 아밍 타이머가 시작됩니다. 5초 내에 (C)에서 시작 입력이 OFF(0)에서 ON(1)으로 전환하고 모든 입력 조건이 충족되면 출력 1에 전원이 공급됩니다. (D)에서 시작 입력이 OFF(0)로 바뀔 때 출력 1에 계속 전원이 공급됩니다.
CBCM Immediate with Arming Mode
아밍을 통한 하프 스트로크 모드
이 다이어그램에는 아밍을 통한 하프 스트로크 모드로 구성했을 때 (A)에서 안전 활성화 입력 확인 및 출력 1 전원 공급이 표시됩니다. (B)에서 암 연속 입력이 OFF(0)에서 ON(1)으로 전환하고 모든 입력 조건이 충족되면 5초 아밍 타이머가 시작됩니다. 5초 내에 (C)에서 시작 입력이 OFF(0)에서 ON(1)으로 전환하고 모든 입력 조건이 충족되면 출력 1에 전원이 공급됩니다. (D)에서 슬라이드가 하프 스트로크 전환 후 시작 입력이 OFF(0)로 바뀔 때 출력 1에 전원이 공급이 유지됩니다.
CBCM Half Stroke with Arming Mode
아밍을 통해 원 앤 어 하프 스트로크
이 다이어그램에는 아밍을 통한 원 앤 어 하프 스트로크 모드로 구성한 경우 (A)에서 안전 활성화 입력 확인 및 출력 1 전원 공급이 표시됩니다. (B)에서 암 연속 입력이 OFF(0)에서 ON(1)으로 전환되고 모든 입력 조건이 충족되면 5초 아밍 타이머가 시작됩니다. 5초 내에 (C)에서 시작 입력이 OFF(0)에서 ON(1)으로 전환되고 모든 입력 조건이 충족되면 출력 1에 전원이 공급됩니다. (D)에서 슬라이드가 3/2 스트로크 전환 후 시작 입력이 OFF(0)로 바뀔 때 출력 1에 전원 공급이 유지됩니다.
CBCM Stroke and a half with Arming Mode
출력 1 전원 차단
전원이 공급된 후 다음 조건 중 하나 이상이 발생하면 출력 1에 전원이 차단됩니다.
  • 활성화 입력이 ON(1)에서 OFF(0)로 전환됩니다.
  • 연속 작동으로 전환되기 전 시작 입력이 ON(1)에서 OFF(0)로 전환됩니다.
    슬라이드가 업 구역에 있는 동안 이 전환이 발생하는 경우 슬라이드가 탑 구역에 진입할 때 출력 1에 전원이 차단됩니다. 그렇지 않으면 즉시 출력 1에 전원이 차단됩니다.
  • 안전 활성화 입력이 ON(1)에서 OFF(0)로 전환됩니다.
  • 슬라이드가 업 구역에 있고 테이크오버 모드가 활성화되어 있는 동안 이 전환이 발생하는 경우 슬라이드가 탑 구역에 들어갈 때 출력 1 전원이 차단됩니다. 그렇지 않으면 테이크오버 모드가 비활성화되는 즉시 출력 1에 전원이 차단됩니다. 슬라이드가 탑 또는 다운 구역에 있는 동안 이 전환이 발생하는 경우에도 즉시 출력 1에 전원이 차단됩니다.
  • 표준 활성화 입력이 ON(1)에서 OFF(0)로 전환됩니다. 슬라이드가 업 구역에 있는 동안 이 전환이 발생하는 경우 슬라이드가 탑 구역에 진입할 때 출력 1에 전원이 차단됩니다. 그렇지 않으면 즉시 출력 1에 전원이 차단됩니다.
  • 슬라이드 구역 입력 값이 실효됩니다.
  • 모니터 모션 폴트 입력이 ON(1)에서 OFF(0)로 전환됩니다.
  • 프레스가 역방향으로 실행되는 것으로 보입니다.
  • 슬라이드가 탑에서 다운으로 이동할 때 프레스 인 모션 입력이 OFF(0)입니다.
  • 탑에서 정지 입력이 ON(1)에서 OFF(0)로 전환하고 슬라이드가 탑 구역에 진입합니다.
  • 프레스 인 모션 입력이 ON(1)에서 OFF(0)로 전환합니다.
안전 활성화 및 테이크오버 모드
이 다이어그램에는 (B)에서 슬라이드가 탑 구역에 진입할 때 출력 1 전원 차단이 표시됩니다. 업 구역에 있는 동안 (A)에서 테이크오버 모드가 활성화된 상태로 안전 활성화 입력이 ON(1)에서 OFF(0)로 전환했으므로 출력 1에 전원이 차단됩니다. 출력 1에 다시 전원이 공급되기 전에 (C)에서 안전 활성화 입력이 OFF(0)에서 ON(1)으로 전환할 때 안전 활성화 입력 확인이 필요합니다.
CBCM Safety Enable and Takeover Mode
거짓 렁 상태 동작
명령어가 거짓 렁에서 실행되면 모든 명령어 출력의 전원이 차단됩니다.
진단 코드 및 시정 조치
출력 1에 전원을 공급하여 프레스 이동을 시작하려고 시도할 때 진단 코드 16#2000 ~ 16#200A가 감지됩니다.
진단 코드 16#2020 ~ 16#202D가 출력 1의 전원을 차단해 프레스 이동이 정지된 원인을 진단하는 데 사용됩니다.
진단 코드는 16진수 형식으로 나열되는데, 뒤에 십진수 형식이 붙습니다.
진단 코드
설명
시정 조치
0
폴트 없음.
없음.
16#2000
8192
즉시 모드
슬라이드 구역 입력값이 잘못되어 시작 입력이 ON(1)으로 바뀌었을 때 출력 1에 전원이 공급되지 않았습니다.
Check the Crankshaft Position Monitor (CPM) instruction or the application logic used to source this input. This diagnostic is cleared when a valid Slide Zone is established.
아밍 모드
  • 슬라이드 구역 입력값이 잘못되어 암 연속 입력이 ON(1)으로 바뀌었을 때 5초 아밍 타이머가 시작되지 않았습니다.
  • 5초 아밍 기간 동안 슬라이드 구역 입력값이 실효되었습니다.
16#2001
8193
즉시 모드
시작 입력이 ON(1)으로 바뀌었을 때 프레스 인 모션 입력이 ON(1)이므로 출력 1에 전원이 공급되지 않았습니다.
  • Wait for the press to come to a complete stop before initiating press movement.
  • Verify that the device is monitoring press movement is working correctly.
  • Verify that only one mode of operation is selected.
아밍 모드
  • 암 연속 입력이 ON(1)으로 바뀌었을 때 프레스 인 모션 입력이 ON(1)이므로 5초 타이머가 시작되지 않았습니다.
  • 5초 아밍 기간 동안 프레스 인 모션 입력이 ON(1)으로 바뀌었습니다.
16#2002
8194
즉시 모드
  • 구성된 확인 유형이 수동인 경우 안전 활성화 입력 확인 전에 시작 입력이 ON(1)으로 전환될 때 출력 1에 전원 공급이 되지 않았습니다.
  • 구성된 확인 유형이 자동인 경우 시작 입력이 ON(1)으로 바뀌고 안전 활성화 입력이 OFF(0)였을 때 출력 1에 전원이 공급되지 않았습니다.
  • Verify that the active opto-electronic protective devices (AOPDs) and electro-sensitive protective equipment (ESPEs) used to source the Safety Enable input are protecting their respective areas.
  • Then, to clear the diagnostic for manual Ack Types, acknowledge the Safety Enable input by turning the Safety Enable Ack input ON (1).
  • For automatic Ack Types, this diagnostic is cleared when the Safety Enable input turns ON (1).
아밍 모드
  • 구성된 확인 유형이 수동일 때 안전 활성화 입력 확인 전에 암 연속 입력이 ON(1)으로 바꾸어 5초 타이머가 시작되지 않았습니다.
  • 구성한 확인 유형이 자동인 경우 암 연속 입력과 안전 활성화 입력이 OFF(0)일 때 5초 아밍 타이머가 시작하지 않았습니다.
  • 5초 아밍 기간 동안 안전 활성화 입력이 OFF(0)로 전환됐습니다.
16#2003
8195
즉시 모드
표준 활성화 입력이 OFF(0)이므로 시작 입력이 ON(1)으로 전환될 때 출력 1에 전원이 공급되지 않았습니다.
Verify that the devices used to source the Standard Enable input are functioning properly.
This diagnostic is cleared when the Standard Enable input is ON (1).
아밍 모드
  • 표준 활성화 입력이 OFF(0)이므로 암 연속 입력이 ON(1)으로 바뀌었을 때 5초 타이머가 시작되지 않았습니다.
  • 5초 아밍 기간 동안 표준 활성화 입력이 OFF(0)로 전환됐습니다.
16#2004
8196
즉시 모드
N/A
Turn the Start input OFF (0) and turn the Arm Continuous input ON (1) to clear this diagnostic.
아밍 모드
암 연속 입력이 ON(1)이었을 때 시작 입력이 ON(1)으로 전환됐습니다.
16#2005
8197
즉시 모드
N/A
Turn the Arm Continuous input ON (1) to restart the arming timer and clear this diagnostic.
아밍 모드
암 연속 입력을 ON(1)으로 전환된 5초 이내에 시작 입력이 ON(1)으로 전환된지 않았습니다.
16#2006
8198
즉시 모드
N/A
The Arm Continuous input must turn ON (1) before the Start input does. Turn the Start input OFF (0) and turn the Arm Continuous input ON (1) to clear this diagnostic.
아밍 모드
암 연속 입력이 ON(1)으로 전환되기 전에 시작 입력이 ON(1)으로 전환됐습니다.
16#2007
8199
즉시 모드
탑에서 정지 입력이 OFF(0)이므로 시작 입력이 ON(1)으로 될 때 출력 1에 전원이 공급되지 않았습니다.
Turn the Stop At Top input OFF (0) and turn the Arm Continuous input ON (1) to clear this diagnostic.
아밍 모드
  • 탑에서 정지 입력이 OFF(0)로 전환되므로 암 연속 입력이 ON(1)으로 전환될 때 5초 타이머가 시작되지 않았습니다.
  • 5초 아밍 기간 동안 탑에서 정지 입력이 OFF(0)로 전환됐습니다.
16#2008
8200
즉시 모드
모션 모니터 폴트 입력이 OFF(0)이므로 시작 입력이 ON(1)으로 전환될 때 출력 1에 전원이 공급되지 않았습니다.
Check the Camshaft Monitor (CSM) instruction or the application logic used to monitor press movement.
This diagnostic is cleared when the motion monitor functions are properly monitoring motion and the Motion Monitor Fault input is ON (1).
아밍 모드
  • 모션 모니터 폴트 입력이 OFF(0)이므로 암 연속 입력이 ON(1)으로 전환될 때 5초 타이머가 시작되지 않았습니다.
  • 5초 아밍 기간 동안 모션 모니터 폴트 입력이 OFF(0)로 전환됐습니다.
16#2009
8201
즉시 모드
안전 활성화 확인 입력이 ON(1)이므로 시작 입력이 ON(1)으로 전환될 때 출력 1에 전원이 공급되지 않았습니다.
Turn the Safety Enable Ack input OFF (0).
This diagnostic is cleared when the Safety Enable Ack input turns OFF (0).
아밍 모드
  • 안전 활성화 확인 입력이 OFF(0)이므로 암 연속 입력이 ON(1)으로 전환될 때 5초 타이머가 시작되지 않았습니다.
  • 5초 아밍 기간 동안 안전 활성화 확인 입력이 OFF(0)로 전환됐습니다.
16#200A
8202
즉시 모드
슬라이드가 다운 또는 업 구역에 있어서 시작 입력이 ON(1)으로 전환될 때 출력 1에 전원이 공급되지 않았습니다.
The slide must be in the Top zone when press movement is initiated.
This diagnostic is cleared when the slide is inched back to the Top zone.
아밍 모드
  • 슬라이드가 다운 또는 업 구역에 있어서 암 연속 입력이 ON(1)으로 전환될 때 5초 타이머가 시작되지 않았습니다.
  • 5초 아밍 기간 동안 슬라이드가 다운 또는 업 구역으로 이동했습니다.
16#2020
8224
슬라이드 구역 입력값이 실효되어 출력 1에 전원이 차단됩니다.
크랭크샤프트 위치 모니터(CPM) 명령어 또는 이 입력이 소싱에 사용되는 응용 프로그램 로직을 확인하십시오.
다음에 프레스 이동을 시작하려고 시도할 때 진단이 지워집니다.
16#2021
8225
모션 모니터 폴트 입력이 OFF(0)로 전환되므로 출력 1에 전원이 차단됩니다.
프레스 이동을 모니터링하는 데 사용하는 캠샤프트 모니터(CSM) 명령어 또는 응용 프로그램 로직을 확인하십시오.
다음에 프레스 이동을 시작하려고 시도할 때 진단이 지워집니다.
16#2022
8226
역방향 프레스 이동이 감지되어 출력 1에 전원이 차단됩니다.
프레스 방향을 확인하십시오.
다음에 프레스 이동을 시작하려고 시도할 때 진단이 지워집니다.
16#2023
8227
슬라이드가 탑 또는 다운 구역에 있는 동안 안전 활성화 입력이 OFF(0)로 전화되므로 출력 1에 전원이 차단됩니다.
안전 활성화 입력 소싱에 사용되는 AOPD 및 ESPE가 각각의 영역을 보호하고 있는지 확인하십시오.
다음에 프레스 이동을 시작하려고 시도할 때 진단이 지워집니다.
16#2024
8228
슬라이드가 탑 또는 다운 구역에 있는 동안 표준 활성화 입력이 OFF(0)로 전환되므로 출력 1에 전원이 차단됩니다.
표준 활성화 입력 소싱에 사용되는 장치와 응용 프로그램 로직이 제대로 작동 중인지 확인하십시오.
다음에 프레스 이동을 시작하려고 시도할 때 진단이 지워집니다.
16#2025
8229
즉시
N/A
Output 1 is always de-energized when the Start input turns OFF (0) while the slide is in the Top or Down zones.
This diagnostic is cleared at the next attempt to begin press movement.
아밍을 통한 즉시 실행
아밍을 통한 하프 스트로크 모드
연속 작동에 들어가기 전 슬라이드가 탑 또는 다운 구역에 있는 동안 시작 입력이 OFF(0)로 전환되므로 출력 1에 전원이 차단됩니다.
아밍을 통한 원 앤 어 하프 스트로크 모드
16#2026
8230
이 명령어에는 사용되지 않음
16#2027
8231
슬라이드가 업 구역에 있고 테이크오버 모드가 비활성화된 상태에서 안전 활성화 입력이 OFF(0)로 전환될 때 즉시 출력 1에 전원이 차단됩니다.
안전 활성화 입력 소싱에 사용되는 AOPD 및 ESPE가 각각의 영역을 보호하고 있는지 확인하십시오.
다음에 프레스 이동을 시작하려고 시도할 때 진단이 지워집니다.
16#2028
8232
슬라이드가 업 구역에 있는 동안 표준 활성화 입력이 OFF(0)로 전환하여 슬라이드가 탑 구역으로 진입했을 때 출력 1 전원이 차단됩니다.
표준 활성화 입력 소싱에 사용된 응용 프로그램 로직과 장치가
제대로 작동하는지 확인하십시오.
다음에 프레스 이동을 시작하려고 시도할 때 진단이
지워집니다.
16#2029
8233
연속 작동에 들어가기 전에 슬라이드가 업 구역에 있고 테이크오버 모드가 비활성화된 상태에서 시작 입력이 OFF(0)로 전환되는 즉시 출력 1에 전원이 차단됩니다.
다음에 프레스 이동을 시작하려고 시도할 때 진단이 지워집니다.
16#202A
8234
정지를 요청한 후 슬라이드가 탑 구역에 들어갔으므로 출력 1에 전원이 차단됩니다.
다음에 프레스 이동을 시작하려고 시도할 때 진단이 지워집니다.
16#202B
8235
슬라이드가 다운 구역에 들어갔을 때 프레스 인 모션 입력이 계속 OFF(0)로 유지되거나 프레스 인 모션 입력이 ON(1)에서 OFF(0)로 전환되어 출력 1에 전원이 차단됩니다.
프레스 이동을 모니터링하는 데 사용하는 캠샤프트 모니터(CSM) 명령어 또는 응용 프로그램 로직을 확인하십시오. 다음에 프레스 이동을 시작하려고 시도할 때 진단이 지워집니다.
16#202C
8236
슬라이드가 업 구역에 있고 테이크오버 모드가 활성화된 상태에서 슬라이드가 탑 구역으로 진입하고 안전 활성화 입력이 OFF(0)로 전환될 때 출력 1에 전원이 차단됩니다.
안전 활성화 입력 소싱에 사용되는 AOPD 및 ESPE가 각각의 영역을 보호하고 있는지 확인하십시오.
다음에 프레스 이동을 시작하려고 시도할 때 진단이 지워집니다.
16#202D
8237
연속 작동에 들어가기 전 슬라이드가 업 구역에 있고 테이크오버 모드가 활성화된 상태에서 슬라이드가 탑 구역으로 진입하고 시작 입력이 OFF(0)로 전환될 때 출력 1에 전원이 차단됩니다.
다음에 프레스 이동을 시작하려고 시도할 때 진단이 지워집니다.
연산 상태 플래그에 영향
아니요
주 폴트/부 폴트
이 명령어에만 해당되는 것은 없습니다. 배열 인덱스 폴트의 경우 배열을 통한 인덱스를 참조하세요.
실행
조건/상태
수행한 작업
사전 스캔
렁-입력-조건이 거짓일 때와 같습니다.
렁-입력-조건이 거짓임
.O1 및 .CA가 거짓으로 해제되었습니다.
진단 코드 출력을 0으로 설정하였습니다.
렁-입력-조건이 참임
이 명령어는 정상 작동 섹션에서 설명한 바와 같이 실행됩니다.
사후 스캔
렁-입력-조건이 거짓일 때와 같습니다.
예
RSL5K_CBCM Example_v31
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal