클러치 브레이크 배선-프로그래밍 예
아래는 프레스 안전 적용에서 3-클러치 브레이크 명령어(CBIM, CBSSM 및 CBCM), 캠샤프트 모션 모니터(CSM), 크랭크샤프트 위치 모니터(CPM) 등 일부 금속 성형 명령어의 사용 예입니다.
배선도

프로그래밍 다이어그램


래더 다이어그램



이 프로그래밍 소프트웨어는 제시된 바와 같이 입력을 구성하고
Guard I/O
모듈의 출력 파라미터를 테스트하는 데 사용됩니다.모듈 정의

Rockwell Automation은
전자 키 지정
목록에서 정확히 일치
를 선택하기를 권장합니다. 호환 일치
(Compatible Match)를 선택할 수도 있습니다.모듈 입력 구성

모듈 테스트 출력 구성

의견을 작성 부탁드립니다.