MVC 배선 및 프로그래밍 예
이 항목에는 Guard I/O 모듈을 배선하는 방법과 응용 프로그램의 안전 제어 부분의 명령어 프로그래밍 방법을 보여줍니다.
팁:
응용 예제의 표준 제어 부분은 다음 다이어그램에 표시되지 않습니다.
배선도

이 프로그래밍 다이어그램은 메인 밸브 제어(MVC) 명령어의 입력과 출력을 보여줍니다.
프로그래밍 다이어그램

래더 다이어그램

모듈 정의
다음 섹션에서는 프로그래밍 소프트웨어를 사용하여 Guard I/O 모듈 구성 피연산자를 설정하는 방법에 대한 예제를 제공합니다.

Rockwell Automation은 표시된 것과 같이
전자 키 지정
에 대해 정확히 일치
를 선택할 것을 권장합니다. 호환 일치
(Compatible Match)를 선택하는 것도 가능합니다.모듈 입력 구성

모듈 테스트 출력 구성

모듈 출력 구성

의견을 작성 부탁드립니다.