MMVC 배선 및 프로그래밍 예
이 항목에는 Guard I/O 모듈을 배선하는 방법과 응용 프로그램의 안전 제어 부분의 명령어 프로그래밍 방법을 보여줍니다.
이 응용 사례는 ISO 13849-1, Category 4 작업 규정을 준수합니다.
팁:
응용 예제의 표준 제어 부분은 다음 다이어그램에 표시되지 않습니다.
배선도

이 프로그래밍 다이어그램은 이중 채널 입력 시작(DCSRT) 명령어 및 메인 밸브 제어(MVC) 명령어와 함께 사용되는 MMVC 명령어를 보여줍니다.
프로그래밍 다이어그램

래더 다이어그램

모듈 정의
Logix Designer 응용 프로그램은 그림과 같이 Guard I/O 모듈의 입력을 구성하고 출력 피연산자를 테스트하는 데 사용됩니다.

Rockwell Automation에서는 표시된 것과 같이
전자 키 지정
에 대해 정확히 일치
를 선택할 것을 권장합니다. 호환 일치
(Compatible Match)도 가능합니다.모듈 입력 구성

모듈 테스트 출력 구성

모듈 출력 구성

의견을 작성 부탁드립니다.