Istruzioni timer/contatore

Utilizzare le istruzioni timer/contatore per controllare le operazioni in base al numero di eventi e al tempo.
Istruzioni contatore
Istruzione
Descrizione
Conta gli Integer da un valore dato fino a 0, uno a uno.
Conta gli Integer da 0 fino a un valore dato, uno a uno.
Conta gli Integer da 0 fino a un valore dato, uno a uno, o da un valore dato a 0, uno a uno.
Legge il valore dell'orologio ad alta velocità nel controllore
Micro800
.
Tempo di ritrasmissione. Incrementa un timer interno quando l'ingresso è attivo, ma non effettua il reset del timer interno quando l'ingresso diventa inattivo.
Tempistica ritardo spegnimento. Incrementare un timer interno fino a un valore dato.
Tempistica ritardo accensione. Incrementare un timer interno fino a un valore dato.
Ritardo di accensione di un'uscita in caso di ramo True, quindi ritardo di spegnimento di un'uscita in caso di ramo False.
Tempistica impulsi. Sul fronte di salita, incrementa un timer interno fino a un valore dato.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal