TON (timer, ritardo all'eccitazione)
L'istruzione TON incrementa un timer interno fino a un valore dato.
Dettagli operazione:
- Non usare un salto per superare un blocco istruzione TON in un Diagramma Ladder. Se si utilizza un jump, il timer TON continuerà dopo il tempo trascorso.
- Ad esempio: Ramo 1 contiene un salto; ramo 2 contiene un blocco istruzione TON con un tempo trascorso di 10 secondi; abilita il salto da ramo 1 a ramo 3; disabilita il salto dopo 30 secondi; il tempo trascorso sarà di 30 secondi, non 10 secondi come definito dal tempo trascorso.
- Se si usa il parametro EN con TON, il timer inizia a incrementare quando EN è impostato su TRUE e continua a incrementare anche se EN è impostato su FALSE.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
TON

Parametro | Tipo di parametro | Tipo di dati | Descrizione |
|---|---|---|---|
IN | Ingresso | BOOL | Controllo ingresso.
|
PT | Ingresso | TIME | Tempo massimo programmato definito utilizzando il tipo di dati Durata. |
Q | Uscita | BOOL |
|
ET | Uscita | TIME | Tempo trascorso. I valori possibili variano da 0ms a 1193h2m47s294ms. |
Esempi di TON
Diagramma di temporizzazione TON

Esempio di diagramma a blocchi funzionali TON

Esempio di diagramma ladder TON

Esempio di testo strutturato TON

Risultati

Fornire un feedback