RHC (lettura orologio ad alta velocità)

L'istruzione RHC legge il valore orologio ad alta velocità nel controllore
Micro800
.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori
Micro810
, L20E, L50E e L70E.
RHC
RHC
Parametri RHC
Parametro
Tipo di parametro
Tipo di dati
Descrizione
EN
Ingresso
BOOL
Quando è impostato su vero, l'istruzione è abilitata.
  • TRUE: Eseguire il calcolo corrente.
  • FALSE: Non viene eseguito alcun calcolo.
Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.
ENO
Uscita
BOOL
Abilita l'uscita. Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder.
RHC
Uscita
UDINT
Il valore dell'orologio ad alta velocità.

Risoluzione del clock ad alta velocità

Risoluzione del clock ad alta velocità
Tipo di controllore
Incrementi
Base tempo
Risoluzione
Micro810
4 ogni 40 microsecondi
10 microsecondi
40 microsecondi
L20E
L50E
1 ogni 10 microsecondi
10 microsecondi
10 microsecondi

Esempi di RHC

Esempio di diagramma a blocchi funzionali RHC
Esempio di Diagramma a blocchi funzione RHC
Esempio di diagramma ladder RHC
Esempio di Diagramma Ladder RHC
Esempio di testo strutturato RHC
Esempio di Testo strutturato RHC
(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT2 := RHC() ;
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal