Configurazione delle istruzioni del timer
La precisione temporale si riferisce al tempo trascorso tra l'abilitazione di un'istruzione del timer da parte del processore e il termine dell'intervallo temporizzato.
Il processore utilizza le seguenti informazioni provenienti dall'istruzione del timer:
- Timer: l'indirizzo di controllo del timer nell'area dell'archivio dati dedicata al timer.
- Base temporale: determina la modalità di funzionamento del timer.
- Preimposta: specifica il valore che il timer deve raggiungere prima che il processore imposti il bit completato.
- Valore cumulativo: Il numero di incrementi temporali contati dall'istruzione. Quando abilitato, il timer aggiorna continuamente questo valore.
Fornire un feedback