TOF (timer, ritardo alla diseccitazione)

L'istruzione TOF incrementa un timer interno fino a un valore dato.
Dettagli operazione: Se si usa il parametro EN con questo blocco istruzione, il timer inizia a incrementare quando EN è impostato su TRUE e continua a incrementare anche se EN è impostato su FALSE.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
TOF
TOF
Parametri TOF
Parametro
Tipo di parametro
Tipo di dati
Descrizione
IN
Ingresso
BOOL
Controllo ingresso.
  • TRUE: se viene rilevato un fronte di discesa, inizia a diminuire il timer interno.
  • FALSE: se viene rilevato un fronte di salita, blocca e reimposta il timer interno.
PT
Ingresso
TIME
Tempo massimo programmato.
Vedere Tipo di dati Durata.
Q
Uscita
BOOL
  • TRUE: il tempo totale non è trascorso.
  • FALSE: il tempo totale è trascorso.
ET
Uscita
TIME
Tempo trascorso. I valori possibili variano da 0ms a 1193h2m47s294ms.

Esempi di TOF

Diagramma di temporizzazione TOF
Diagramma di temporizzazione TOF
Esempio di diagramma a blocchi funzionali TOF
Esempio di Diagramma a blocchi funzione TOF
Esempio di diagramma ladder TOF
Esempio di Diagramma Ladder TOF
Esempio di testo strutturato TOF
Esempio di Testo strutturato TOF
Risultati
Risultati
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal