Instructions de forme métallique

Dans l’organisateur de l’automate, reconnaissez les programmes de sécurité grâce à la barre rouge incorporée aux icônes. La barre rouge indique que le programme sera exécuté en mémoire de sécurité.
Les boutons des instructions faisant partie d’un programme de sécurité ou qui sont supportés par un programme de sécurité, sont signalés par un triangle rouge du côté droit de chaque bouton.
Instructions disponibles
Diagramme à relais
Bloc fonctionnel
Indisponible
Texte structuré
Indisponible
Les instructions d’application de la sécurité se destinent à être utilisées dans un système de sécurité possédant un automate et des modules d’E/S. Ces instructions sont destinées au Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) 3, et aux applications PLe/Catégorie (CAT) 4.
Pour
Utiliser cette instruction
Utilisation pour déterminer la position du curseur de la presse.
CPM
Utilisation pour les applications de la presse qui ont besoin d’ajustements mineurs du curseur comme, par exemple, lors de la configuration de la presse.
CBIM
Utilisation dans le cadre d’applications de presse à cycle unique.
CBSSM
Utilisation pour les applications de la presse pour lesquelles on souhaite un fonctionnement en continu.
CBCM
Surveillance du mouvement pour les opérations de démarrage, arrêt et fonctionnement d’un arbre à cames.
CSM
Surveillance de huit entrées de sécurité pour contrôler l’une ou l’autre des sorties qui correspondent à l’entrée active.
EPMS
Contrôle d’une valeur auxiliaire qui s’utilise en association avec une vanne principale.
AVC
Utilisation pour agir manuellement sur une vanne pendant des activités d’entretien.
MMVC
Contrôle et surveillance d’une vanne principale.
MVC
L'automate de Sécurité fait partie de la désactivation jusqu’au déclenchement. Ce qui signifie que toutes ses sorties sont définies sur zéro lorsqu’un défaut est détecté.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal