Frein d’embrayage - exemple de programme et câblage

Les exemples suivants illustrent quelques-unes des instructions Forme métallique dans le cadre d’une application de sécurité de la presse, y compris les trois instructions Frein d’embrayage (CBIM, CBSSM et CBCM), la Surveillance du mouvement de l’arbre à cames (CSM) et la Surveillance de la position du vilebrequin (CPM).
Schéma de câblage
CSM Clutch Brake Wiring and Program Example
Schéma de programmation
CSM Programming Diagram
CSM Programming Diagram 2
Diagramme à relais
CSM Ladder Diagram Example 2_v31
CSM Ladder Diagram Example 1_v31
CBexampleladder3_v31
Le logiciel de programmation est utilisé pour configurer les paramètres d’entrée et de sortie de test du module
Guard I/O
, comme illustré.
Définition du module
RSL5K_ClutchBrake_ModuleDef_v31
Rockwell Automation suggère de sélectionner
Correspondance exacte (Exact Match)
de la liste
Détrompage électronique (Electronic Keying)
. Vous pouvez également sélectionner
Correspondance compatible (Compatible Match)
.
Configuration des entrées du module
RSL5K_CSM Example Module Input Config_v31
Configuration des sorties du module du test
RSL5K_CSM Example of Module Test Output Config_v31
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal