Mode continu du frein d'embrayage (CBCM)
Cette instruction s’applique aux automates Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590.
L’instruction Mode continu du frein d'embrayage (Clutch Brake Continuous Mode, CBCM) est utilisée dans les applications de presse lorsqu'un fonctionnement continu est souhaité.
Langues disponibles
Diagramme à relais

Bloc fonctionnel
Cette instruction n'est pas disponible dans le bloc fonctionnel.
Texte structuré
Cette instruction n'est pas disponible dans le texte structuré.
AVERTISSEMENT:
veuillez ne pas utiliser de confirmation automatique lorsque l’accès à la zone protégée peut ne pas être détecté. Cette instruction, configurée pour une confirmation automatique, doit être utilisée en association avec d’autres instructions, et au moins une instruction doit répondre à l’exigence de réinitialisation manuelle.
Les commandes de réinitialisation doivent être visibles, mais hors d’atteinte de la zone protégée.
Reportez-vous à la section 5.4.1.3 de la norme EN692-2005 pour plus de détails.
AVERTISSEMENT:
cette instruction est récisée afin que l’entrée Zone de curseur soit obtenue uniquement par lap sortie Zone de curseur de l’instruction Surveillance de la position du vilebrequin (CPM) ou la logique d’application satisfaisant les exigences de Zone de curseur indiquées dans l’instruction Mode continu du frein d'embrayage : tableau des entrées, ci-dessous.
Cette instruction est précisée afin que l’entrée Activation soit obtenue uniquement par une sortie Ox
1
de l’instruction Sélecteur de mode à huit positions (EPMS) qui n’obtient pas déjà l’entrée Activation d'une autre instruction Mode d’approche lente du frein d'embrayage (CBIM), Mode du frein d’embrayage à course unique (CBSSM), ou Mode continu du frein d'embrayage (CBCM).1
où x = 1 à 8Le paramètre du Mode précise la façon dont le fonctionnement continu est obtenu. Une séquence d’armement est requise pour ces modes : Immédiate avec armement, Mi-course avec armement ou Course et demie avec armement. La séquence d’armement exige que l’entrée Démarrer permet de passer de l'état OFF (0) à ON (1) dans les cinq secondes suivant la transition de l’entrée Armement en continu de l'état OFF (0) à ON (1). Quand les exigences de la séquence d’armement ont été satisfaites et que l’entrée Démarrer est restée sur ON (1), comme indiqué par le mode configuré, la presse commence à fonctionner en continu.
Aucune séquence d’armement n’est requise lorsque le mode Immédiat est configuré. Dans le mode Immédiat, la presse commence à fonctionner en continu lorsque l’entrée Démarrer passe de l'état OFF (0) à ON (1).
Opérandes
IMPORTANT:
N'utilisez pas le même nom d'étiquette pour plusieurs instructions dans le même programme. N'écrivez en aucun cas dans l'étiquette de sortie de l'instruction.
AVERTISSEMENT:
si vous modifiez les paramètres des instructions en mode Exécution, vous devrez accepter les éditions en attente et faire passer le mode de l’automate de Programme à Exécution pour que les modifications prennent effet.
Vous trouverez dans le tableau suivant les paramètres utilisés pour configurer l’instruction. Ces paramètres ne peuvent pas être modifiés lors de l’exécution.
Opérande | Données Type | Format | Description | |
|---|---|---|---|---|
CBCM | CB_CONTINUOUS_MODE | balise | Ce paramètre est une étiquette de sauvegarde qui maintient les informations d'exécution à chaque utilisation de cette instruction. ATTENTION : Pour éviter un fonctionnement inattendu, ne réutilisez pas cette balise de sauvegarde et ses membres. N'écrivez en aucun cas dans les membres de l'étiquette à un autre endroit dans le programme. | |
Ack Type | BOOL | nom | Définit le mode de fonctionnement de la confirmation d’une instruction. | |
Automatic (1) | La confirmation s’effectue automatiquement quand l’entrée Activation de sécurité passe de l'état OFF (0) à ON (1). | |||
Manual (0) | La confirmation s’effectue quand la Confirmation de l’activation de sécurité passe de l'état OFF (0) à ON (1) et que l’entrée Activation de sécurité est sur ON (1). | |||
Mode | DINT | nom | Ce paramètre configure les différents modes continus de fonctionnement. | |
Immediate (0) | La presse commence à fonctionner en continu lorsque l’entrée Démarrer passe de l'état OFF (0) à ON (1). | |||
Immediate with Arming (3) | À la fin de la séquence d’armement, le mode continu est lancé automatiquement. | |||
Half Stroke with Arming (1) | À la fin de la séquence d’armement, le signal de l’entrée Démarrer doit rester sur ON (1) jusqu’à ce que la première zone de course ascendante soit atteinte. | |||
Stroke and a Half with Arming (2) | À la fin de la séquence d’armement, le signal de l’entrée Démarrer doit rester sur ON (1) jusqu’à ce que le curseur effectue un tour complet et que la deuxième zone de course ascendante soit atteinte. | |||
Takeover Mode | BOOL | nom | Ce paramètre détermine l'instant auquel survient l’arrêt si l’entrée Activation de sécurité passe de l'état ON (1) à OFF (0) pendant que le curseur se trouve dans la zone supérieure. | |
Enabled (1) | La presse est arrêtée et le curseur passe dans la zone en haut. | |||
Disabled (0) | La presse s’arrête immédiatement. | |||
Le tableau suivant explique les entrées de l’instruction.
Opérande | Type de données | Format | Description | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enable | BOOL | balise | Cette entrée est le signal pour activer cette instruction, par exemple, par une sortie Ox de Sélecteur de mode à huit positions (EPMS), où x = 1 à 8. ON (1) : l’instruction est sélectionnée et opérationnelle. OFF (0) : l’instruction ne fonctionne pas. Toutes les sorties de l'instruction sont désactivées. | ||||||||||||||||||||
Safety Enable | BOOL | balise | Cette entrée représente l’état des dispositifs permissifs liés à la sécurité tels que des boutons d’arrêt d'urgence, des rideaux lumineux ou des portes de sécurité. ON (1) : les dispositifs permissifs protègent activement la zone protégée. Permet l'activation d’O1 (Sortie 1). OFF (0) : l'état des dispositifs permissifs ne permet pas à la Sortie 1 d’être activée. | ||||||||||||||||||||
Standard Enable | BOOL | balise | Indique le statut des dispositifs permissifs non liés à la sécurité. ON (1) : Permet l'activation de la Sortie 1. OFF (0) : empêche l'activation de la Sortie 1. Ce paramètre n’est pas lié à la sécurité. | ||||||||||||||||||||
Arm Continuous | BOOL | balise | Active l’armement uniquement pour les modes Immédiat avec armement, Mi-course avec armement et Course et demie avec armement. ON (1) : active l’armement. La séquence d’armement prend fin lorsque l’entrée Démarrer passe de l'état OFF (0) à ON (1) en 5 secondes. | ||||||||||||||||||||
Start | BOOL | balise | Entrée de lancement du mouvement de la presse. ON (1) : active la Sortie 1 si toutes les conditions d’entrée sont respectées. OFF (0) : la Sortie 1 reste activée d’après le mode continu configuré. La Sortie 1 est désactivée si les exigences du mode continu ne sont pas respectées. Reportez-vous au paramètre du Mode dans l'instruction Mode du frein d’embrayage à course unique : tableau des paramètres de configuration ci-dessus pour plus d'informations. | ||||||||||||||||||||
Stop At Top | BOOL | balise | Cette entrée est la demande pour arrêter le mouvement de la presse lorsque la zone en haut est atteinte. OFF (0) : empêche l'activation de la Sortie 1. Désactivez la Sortie 1 la prochaine fois que le curseur entrera dans la zone en haut. | ||||||||||||||||||||
Press In Motion | BOOL | balise | Cette entrée est généralement obtenue par la Sortie 1 de l’instruction Surveillance de l’arbre à cames (CSM) ou par la logique d’application utilisateur. Le retour de la soupape de sécurité de presse doit être inclus dans la constitution de ce signal. ON (1) : indique que la presse est en mouvement. OFF (0) : indique que la presse est arrêtée. | ||||||||||||||||||||
Slide Zone | DINT | balise | Cette entrée représente la position du curseur et l’état d'information sur la position. Elle est obtenue par la logique d’application utilisateur ou la sortie Zone de curseur de l’instruction Surveillance de la position du vilebrequin (CPM) qui fournit les informations suivantes en mode point. Bit 0 : État OFF (0) - l’information de Zone de curseur est invalide. Empêche l'activation de la Sortie 1 lors d'un démarrage initial ou arrête immédiatement la presse. ON (1) - l’information de Zone de curseur est valide. Bits 1 et 2 : Slide Zone Le tableau suivant explique comment les bits entre 0 et 2 sont utilisés pour représenter les Zones de curseur valides.
Bits 3 et 31 : Inutilisé ; défini sur 0. | ||||||||||||||||||||
Motion Monitor Fault | BOOL | balise | Arrête la presse immédiatement lorsqu'un problème de mouvement de la presse est détecté. Cette entrée est obtenue en inversant la sortie Présence d’un défaut provenant de l'instruction Surveillance de l’arbre à cames (CSM) ou de la logique d’application qui exécute les diagnostics de mouvement. ON (1) : indique que le mouvement de la presse est valide. Permet à la Sortie 1 d’être activée. OFF (0) : indique la présence d'un problème de mouvement de la presse. Empêche la Sortie 1 d’être activée ou la désactive immédiatement. | ||||||||||||||||||||
Safety Enable Ack | BOOL | balise | Cette entrée est requise lorsque le Type Confirmation configuré est Manuel. OFF (0)->ON (1) : confirme que l’entrée Activation de sécurité est passée de l'état OFF (0) à ON (1). |
Vous trouverez dans le tableau suivant les sorties d'instruction.
Opérande | Type de données | Description |
|---|---|---|
Output 1 (O1) | BOOL | Sortie utilisée pour obtenir l’entrée Actionner de l’instruction Vanne de contrôle principale (MVC). ON (1) : la sortie est activée. OFF (0) : la sortie est désactivée. Reportez-vous à CBCM – L'activation de la Sortie 1 et à CBCM – La désactivation de la Sortie 1 ci-dessous pour plus de détails. |
Continuous Armed (CA) | BOOL | Cette sortie est utilisée quand l’instruction est configurée sur les modes Immédiat avec armement, Mi-course avec armement et Course et demie avec armement. ON (1) : la séquence d’armement est en cours. OFF (0) : en attente d’armement. Ce paramètre n’est pas lié à la sécurité. |
Diagnostic Code | DINT | Reportez-vous à la section CBCM – Codes de diagnostic ci-dessous. Ce paramètre n’est pas lié à la sécurité. |
IMPORTANT:
N'écrivez en aucun cas dans l'étiquette de sortie de l'instruction.
Fonctionnement
La désactivation de la Sortie 1
La Sortie 1 est activée lorsque l’entrée Démarrer passe de l'état OFF (0) à ON (1) et que toutes ces conditions sont respectées.
- La séquence d’armement, si configurée, est terminée.
- L’entrée Activation est sur ON (1).
- L’entrée Activation de sécurité a été confirmée.
- L’entrée Activation standard est sur ON (1).
- L’entrée Zone de curseur représente la Zone en haut.
- L’entrée Défaut de surveillance du mouvement est sur ON (1).
- L’entrée Presse en mouvement est sur OFF (0).
- L’entrée Confirmation d’activation de sécurité est sur OFF (0).
- L’entrée Arrêt en haut est sur ON (1).IMPORTANT: Si le Type de confirmation est manuel, une confirmation de l’entrée Activation de sécurité est requise quand l’entrée Activation passe de l'état OFF (0) à ON (1) et avant que l’entrée Démarrer ou Armement en continu soit mise sur ON (0).
AVERTISSEMENT:
lorsque le Mode configuré est Immédiat et que le Type de confirmation est Automatique, la Sortie 1 est mise sous tension quand les entrées Activation de sécurité, Activation standard, Zone de curseur, Presse en mouvement, et Défaut de surveillance de mouvement redeviennent actives ou valides en même temps que l’entrée Démarrer passe de l’état OFF (0) à ON (1).
AVERTISSEMENT:
lorsque le Mode configuré est Immédiat avec armement, Mi-course avec armement ou Course et demie avec armement et que le Type de confirmation est Automatique, le délai d’armement de cinq secondes commence lorsque les entrées Activation de sécurité, Activation standard, Zone de curseur, Presse en mouvement, et Défaut de surveillance de mouvement redeviennent actives, valides ou repassent à l’état ON (1) en même temps que l’entrée Armement en continu passe de l’état OFF (0) à ON (1).
AVERTISSEMENT:
les interrupteurs de came qui déterminent la position du curseur sont contrôlés par l’instruction CPM. Cette instruction utilise la sortie Zone de curseur de l’instruction CPM en tant que représentation des interrupteurs de came qui déterminent la position du curseur.
Mode Immédiat
Le diagramme temporel montre la confirmation de l’entrée Activation de sécurité, en (A), et l'activation de la Sortie 1 quand le Mode est configuré sur Immédiat. La Sortie 1 est activée lorsque l’entrée Démarrer passe de l’état OFF (0) à ON (1) et que toutes les conditions sont respectées. La Sortie 1 reste activée lorsque l’entrée Démarrer passe à l’état OFF (0) en (C).

Mode Immédiat avec armement
Ce diagramme montre la confirmation de l’entrée Activation de sécurité, en (A), et l'activation de la Sortie 1 lorsque le Mode est configuré sur Immédiat avec armement. Le temporisateur d’armement de cinq secondes est lancé lorsque l’entrée Armement en continu passe de l’état OFF (0) à ON (1) en (B) et que toutes les conditions de l’entrée sont respectées. Dans le délai de cinq secondes, la Sortie 1 est activée lorsque l’entrée Démarrer passe de l’état OFF (0) à ON (1) en (C) et que toutes les conditions de l’entrée sont respectées. La Sortie 1 reste activée lorsque l’entrée Démarrer passe à l’état OFF (0) en (D).

Mode Mi-course avec armement
Ce diagramme montre la confirmation de l’entrée Activation de sécurité, en (A), et l'activation de la Sortie 1 lorsque le Mode est configuré sur Mi-course avec armement. Le temporisateur d’armement de cinq secondes est lancé lorsque l’entrée Armement en continu passe de l’état OFF (0) à ON (1) en (B) et que toutes les conditions de l’entrée sont respectées. Dans le délai de cinq secondes, la Sortie 1 est activée lorsque l’entrée Démarrer passe de l’état OFF (0) à ON (1) en (C) et que toutes les conditions de l’entrée sont respectées. La Sortie 1 reste activée lorsque l’entrée Démarrer passe à l’état OFF (0) après que le curseur ait réalisé une mi-course en (D).

Mode Course et demie avec armement
Ce diagramme montre la confirmation de l’entrée Activation de sécurité, en (A), et l'activation de la Sortie 1 lorsque le Mode est configuré sur Course et demie avec armement. Le temporisateur d’armement de 5 secondes est lancé lorsque l’entrée Armement en continu passe de l’état OFF (0) à ON (1) en (B) et que toutes les conditions de l’entrée sont respectées. Dans le délai de 5 secondes, la Sortie 1 est activée lorsque l’entrée Démarrer passe de l’état OFF (0) à ON (1) en (C) et que toutes les conditions de l’entrée sont respectées. La Sortie 1 reste activée quand l’entrée Démarrer passe à l’état OFF (0) après que le curseur ait réalisé une course et demie en (D).

Désactivation de la Sortie 1
Une fois activée, la Sortie 1 est désactivée lorsqu’une ou plusieurs des situations suivantes se produit :
- L'entrée Activation permet de passer de l'état ON (1) à OFF (0).
- L'entrée Démarrer permet de passer de l'état ON (1) à OFF (0) avant de passer en fonctionnement continu.Lorsque cette transition se produit alors que le curseur est dans la Zone supérieure, la Sortie 1 est désactivée lorsque le curseur entre dans la Zone en haut. Sinon, la Sortie 1 est désactivée immédiatement.
- L'entrée Activation de sécurité permet de passer de l'état ON (1) à OFF (0).
- Lorsque cette transition se produit alors que le curseur est dans la Zone supérieure et le Mode reprise est activé, la Sortie 1 est désactivée lorsque le curseur entre dans la Zone en haut. Sinon, lorsque le Mode reprise est désactivé, la Sortie 1 est désactivée immédiatement. La Sortie 1 est également désactivée immédiatement lorsque cette transition se produit lorsque le curseur est dans la Zone en haut ou la Zone inférieure.
- L'entrée Activation standard permet de passer de l'état ON (1) à OFF (0). Lorsque cette transition se produit alors que le curseur est dans la Zone supérieure, la Sortie 1 est désactivée lorsque le curseur entre dans la Zone en haut. Sinon, la Sortie 1 est désactivée immédiatement.
- La valeur d'entrée Zone de curseur devient non valide.
- L'entrée Défaut de mouvement du moniteur permet de passer de l'état ON (1) à OFF (0).
- Le sens de la presse semble être inversé.
- L'entrée Presse en mouvement est OFF (0) lorsque la curseur va du Haut vers le Bas.
- L'entrée Arrêt en haut permet de passer de l'état ON (1) à OFF (0) et le curseur entre dans la Zone en haut.
- L'entrée Presse en mouvement permet de passer de l'état ON (1) à OFF (0).
Activation de sécurité et Mode reprise
Ce diagramme indique que la Sortie 1 est déactivée lorsque le curseur entre dans la Zone en haut en (B). La Sortie 1 est désactivée parce que l'entrée Activation de sécurité a été passée de l'état ON (1) à OFF (0) pendant la Zone supérieure, en (A), avec le Mode reprise activé. Avant que la Sortie 1 ne puisse être réactivée, une confirmation de l'entrée Activation de sécurité est nécessaire lorsque l'entrée Activation de sécurité passe de l'état OFF (0) à ON (1) en (C).

Comportement d'état faux de l'échelon
Lorsque l’instruction est exécutée sur un échelon faux, toutes les sorties de l’instruction sont désactivées.
Codes de diagnostic et actions correctives
Les diagnostics entre 16#2000 et 16#200A sont détectés lors de la tentative de démarrage du mouvement de presse en activant la Sortie 1.
Les diagnostics entre 16#2020 et 16#202D sont utilisés pour diagnostiquer la cause de l'arrêt du mouvement de la presse en désactivant la Sortie 1.
Les codes de diagnostic sont répertoriés au format hexadécimal, suivi du format décimal.
Code de diagnostic | Description | Action corrective | |
|---|---|---|---|
0 | Aucun défaut. | Aucun. | |
16#2000 8192 | Mode Immédiat | La Sortie 1 n'a pas été activée lorsque l'entrée Démarrer est passée à l'état ON (1), à cause d'une valeur d'entrée Zone de curseur non valide. | Check the Crankshaft Position Monitor (CPM) instruction or the application logic used to source this input. This diagnostic is cleared when a valid Slide Zone is established. |
Modes d'armement |
| ||
16#2001 8193 | Mode Immédiat | La Sortie 1 n'a pas été activée lorsque l'entrée Démarrer est passée à l'état ON (1), à cause d'une entrée Presse en mouvement qui est ON (1). |
|
Modes d'armement |
| ||
16#2002 8194 | Mode Immédiat |
|
|
Modes d'armement |
| ||
16#2003 8195 | Mode Immédiat | La Sortie 1 n'a pas été activée lorsque l'entrée Démarrer est passée à l'état ON (1), à cause d'une entrée Activation de sécurité qui est OFF (0). | Verify that the devices used to source the Standard Enable input are functioning properly. This diagnostic is cleared when the Standard Enable input is ON (1). |
Modes d'armement |
| ||
16#2004 8196 | Mode Immédiat | N/A | Turn the Start input OFF (0) and turn the Arm Continuous input ON (1) to clear this diagnostic. |
Modes d'armement | L'entrée Démarrer était ON (1) lorsque l'entrée Armement en continu est passée à l'état ON (1). | ||
16#2005 8197 | Mode Immédiat | N/A | Turn the Arm Continuous input ON (1) to restart the arming timer and clear this diagnostic. |
Modes d'armement | L'entrée Démarrer n'est pas passée à l'état ON (1) lorsque l'entrée Armement en continu est passée à l'état ON (1). | ||
16#2006 8198 | Mode Immédiat | N/A | The Arm Continuous input must turn ON (1) before the Start input does. Turn the Start input OFF (0) and turn the Arm Continuous input ON (1) to clear this diagnostic. |
Modes d'armement | L'entrée Démarrer est passée à l'état ON (1) avant que l'entrée Armement en continu ne passe à l'état ON (1). | ||
16#2007 8199 | Mode Immédiat | La Sortie 1 n'a pas été activée lorsque l'entrée Démarrer est passée à l'état ON (1), à cause d'une entrée Arrêt en haut qui est OFF (0). | Turn the Stop At Top input OFF (0) and turn the Arm Continuous input ON (1) to clear this diagnostic. |
Modes d'armement |
| ||
16#2008 8200 | Mode Immédiat | La Sortie 1 n'a pas été activée lorsque l'entrée Démarrer est passée à l'état ON (1), à cause d'une entrée Défaut de mouvement du moniteur qui est OFF (0). | Check the Camshaft Monitor (CSM) instruction or the application logic used to monitor press movement. This diagnostic is cleared when the motion monitor functions are properly monitoring motion and the Motion Monitor Fault input is ON (1). |
Modes d'armement |
| ||
16#2009 8201 | Mode Immédiat | La Sortie 1 n'a pas été activée lorsque l'entrée Démarrer est passée à l'état ON (1), à cause d'une entrée Confirmation d'activation de sécurité qui est ON (1). | Turn the Safety Enable Ack input OFF (0). This diagnostic is cleared when the Safety Enable Ack input turns OFF (0). |
Modes d'armement |
| ||
16#200A 8202 | Mode Immédiat | La Sortie 1 n'a pas été activée lorsque l'entrée Démarrer est passée à l'état ON (1), à cause du curseur qui est dans la Zone inférieure ou la Zone supérieure. | The slide must be in the Top zone when press movement is initiated. This diagnostic is cleared when the slide is inched back to the Top zone. |
Modes d'armement |
| ||
16#2020 8224 | La Sortie 1 est désactivée à cause de la valeur d'entrée Zone de curseur qui devient non valide. | Vérifiez l'instruction Surveillance de la position du vilebrequin (CPM) ou la logique d'application utilisée pour générer cette entrée. Ce diagnostic est effacé à la prochaine tentative pour commencer le mouvement de presse. | |
16#2021 8225 | La Sortie 1 est désactivée à cause de l'entrée Défaut de mouvement du moniteur qui est passée à OFF (0). | Vérifiez l'instruction Surveillance de l’arbre à cames (CSM) ou la logique d'application utilisée pour surveiller le mouvement de la presse. Ce diagnostic est effacé à la prochaine tentative pour commencer le mouvement de presse. | |
16#2022 8226 | La Sortie 1 est désactivée à cause de la détection du mouvement de la presse dans le sens inverse. | Vérifiez le sens de la presse. Ce diagnostic est effacé à la prochaine tentative pour commencer le mouvement de presse. | |
16#2023 8227 | La Sortie 1 est désactivée à cause de l'entrée Activation de sécurité qui passe à l'état OFF (0) pendant que le curseur était dans la Zone en haut ou en bas. | Vérifiez que les AOPD et les ESPE utilisés pour générer l'entrée Activation de sécurité protègent leurs zones respectives. Ce diagnostic est effacé à la prochaine tentative pour commencer le mouvement de presse. | |
16#2024 8228 | La Sortie 1 est désactivée à cause de l'entrée Activation standard qui passe à l'état OFF (0) pendant que le curseur était dans la Zone en haut ou en bas. | Vérifiez que les dispositifs et la logique d’application utilisés pour obtenir l'entrée Activation standard fonctionnent correctement. Ce diagnostic est effacé à la prochaine tentative pour commencer le mouvement de presse. | |
16#2025 8229 | Immédiat | N/A | Output 1 is always de-energized when the Start input turns OFF (0) while the slide is in the Top or Down zones. This diagnostic is cleared at the next attempt to begin press movement. |
Immédiate avec armement | |||
Mode Mi-course avec armement | La Sortie 1 est désactivée à cause de l'entrée Démarrer qui passe à l'état OFF (0) pendant que le curseur est dans la Zone en haut ou la Zone inférieure avant de passer en fonctionnement continu. | ||
Mode Course et demi avec armement | |||
16#2026 8230 | Inutilisé par cette instruction. | ||
16#2027 8231 | La Sortie 1 est désactivée immédiatement lorsque l'entrée Activation de sécurité est passée à l'état OFF (0) alors que le curseur était dans la Zone supérieure et que le Mode reprise est désactivé. | Vérifiez que les AOPD et les ESPE utilisés pour générer l'entrée Activation de sécurité protègent leurs zones respectives. Ce diagnostic est effacé à la prochaine tentative pour commencer le mouvement de presse. | |
16#2028 8232 | La Sortie 1 est désactivée lorsque le curseur est entrée dans la Zone en haut à cause de l'entrée Activation standard qui passe à l'état OFF (0) pendant que le curseur est dans la Zone supérieure. | Vérifiez que les dispositifs et la logique d'application qui sont utilisés pour générer l'entrée Activation standard fonctionnent correctement. Ce diagnostic est effacé à la prochaine tentative pour commencer le mouvement de presse. | |
16#2029 8233 | La Sortie 1 est désactivée immédiatement lorsque l'entrée Démarrer est passée à l'état OFF (0) alors que le curseur était dans la Zone supérieure avant de passer en fonctionnement continu et que le Mode reprise est désactivé. | Ce diagnostic est effacé à la prochaine tentative pour commencer le mouvement de presse | |
16#202A 8234 | La Sortie 1 est désactivée car le curseur est entré dans la Zone en haut après qu'une demande d'arrêt a été effectuée. | Ce diagnostic est effacé à la prochaine tentative pour commencer le mouvement de presse. | |
16#202B 8235 | La Sortie 1 est déactivée parce que l'entrée Presse en mouvement est restée en état OFF (0) lorsque le curseur est entré dans la Zone inférieure ou que l'entrée Presse en mouvement est passée de l'état ON (1) à l'état OFF (0) | Vérifiez l'instruction Surveillance de l’arbre à cames (CSM) ou la logique d'application qui est utilisée pour surveiller le mouvement de la presse. Ce diagnostic est effacé à la prochaine tentative pour commencer le mouvement de presse. | |
16#202C 8236 | La Sortie 1 est désactivée lorsque le curseur est entré dans la Zone en haut et que l'entrée Activation standard est passée à l'état OFF (0) alors que le curseur était dans la Zone supérieure, avec le Mode reprise activé. | Vérifiez que les AOPD et les ESPE utilisés pour générer l'entrée Activation de sécurité protègent leurs zones respectives. Ce diagnostic est effacé à la prochaine tentative pour commencer le mouvement de presse. | |
16#202D 8237 | La Sortie 1 est désactivée lorsque le curseur est entré dans la Zone en haut et que l'entrée Démarrer est passée à l'état OFF (0) alors que le curseur était dans la Zone supérieure avant d'entrer en fonctionnement continu, avec le Mode reprise activé. | Ce diagnostic est effacé à la prochaine tentative pour commencer le mouvement de presse. | |
Affecte les indicateurs d'état mathématique
Non
Défauts majeurs/mineurs
Aucun spécifique à cette instruction. Reportez-vous à Indexer via des tableaux pour consulter les défauts d'indexation par tableau.
Exécution
Condition/état | Action entreprise |
|---|---|
Préscrutation | Identique à Condition d'entrée d'échelon est fausse |
La condition d'entrée d'échelon est égale à faux | Les .O1 et .CA sont mis à zéro (faux). La sortie Code de diagnostic est définie sur 0. |
La condition d'entrée d'échelon est égale à vrai | L’instruction s’exécute comme décrit dans la section Fonctionnement normal. |
Post-scrutation | Identique à Condition d'entrée d'échelon est fausse |
Exemple

Fournir une réponse