Instructions de temporisateur/compteur
Utilisez les instructions de temporisateur/compteur pour contrôler les opérations en fonction du nombre d'événements et du temps.
Instruction | Description |
|---|---|
Décompte des entiers, un par un, à partir d'une valeur donnée jusqu'à 0. | |
Décompte des entiers, un par un, de 0 jusqu'à une valeur donnée. | |
Décompte des entiers, un par un, de 0 jusqu'à une valeur donnée ou d'une valeur donnée jusqu'à 0. | |
Lit une valeur de l'horloge haute vitesse dans le contrôleur Micro800 . | |
Temporisation retenue. Incrémente un temporisateur interne lorsque son entrée est active, mais ne le réinitialise pas lorsque son entrée devient inactive. | |
Temporisation interne sur front descendant. Augmente un temporisateur interne jusqu'à une valeur donnée. | |
Temporisation interne sur front montant. Augmente un temporisateur interne jusqu'à une valeur donnée. | |
Retard dans l'activation d'une sortie sur une ligne Vrai, puis retard dans la désactivation de la sortie sur la ligne Faux. | |
Temporisation interne avec comptage. Dans le cas d'un front montant, incrémente un temporisateur interne jusqu'à une valeur donnée. |
Fournir une réponse