CTU (comptage croissant)
L’instruction CTU décompte (des entiers), un par un, de 0 jusqu'à une valeur donnée.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.CTU

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
CU | Entrée | BOOL | Comptage croissant.
|
RESET | Entrée | BOOL | Réinitialisation vérifie la valeur PV par rapport à la valeur du comptage croissant.
|
PV | Entrée | DINT | Valeur maximale programmée du compteur. |
Q | Sortie | BOOL | Indique si l'instruction du comptage croissant a généré un nombre supérieur ou égal à la valeur maximale du compteur.
|
CV | Sortie | DINT | Résultat actuel du compteur. |
Exemple de diagramme de bloc de fonctions CTU

Exemple de schéma à relais CTU

Exemple de texte structuré CTU

(* ST Equivalence: CTU1 is an instance of CTU block*) CTU1(trigger,NOT(auto_mode),100); overflow := CTU1.Q; result := CTU1.CV;
Résultats

Fournir une réponse