TOF (temporisateur de retard actif)

L'instruction TON incrémente un temporisateur interne jusqu'à une valeur donnée.
Détails de l'opération :
  • N'utilisez pas de saut pour sauter un bloc de fonctions TON dans un schéma à relais (LD). Si un saut est utilisé, le temporisateur TON continue au-delà du temps écoulé.
  • Par exemple : La ligne de programme 1 contient un saut ; la ligne de programme 2 contient un bloc d'instruction TON avec un temps écoulé de 10 secondes ; activez le saut de la ligne 1 à la ligne 3 ; désactivez le saut après 30 secondes ; le temps écoulé s'élève à 30 secondes et non 10 secondes comme défini dans le temps écoulé.
  • Si le paramètre EN est utilisé avec TON, le temporisateur commence l'incrémentation lorsque le paramètre EN est défini sur VRAI, puis continue l'incrémentation même si EN est défini sur FAUX.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
TON
TON
Paramètres TON
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
IN
Entrée
BOOL
Contrôle de l'entrée.
  • TRUE : Si front montant, démarre l’incrémentation du temporisateur interne.
  • FALSE : En cas de front descendant, arrête et réinitialise le temporisateur interne.
PT
Entrée
TIME
Temps maximal programmé défini en utilisant le type de données Temps.
Q
Sortie
BOOL
  • TRUE : Le temps programmé est écoulé.
  • FALSE : Le temps programmé n'est pas écoulé.
ET
Sortie
TIME
Temps actuel écoulé. Les valeurs possibles sont comprises entre 0 ms et 1193 h 2 m 47 s 294 ms.

Exemples TON

Diagramme de temporisation TON
Diagramme de temporisation TON
Exemple de diagramme de bloc de fonctions TON
Exemple de diagramme de bloc de fonctions TON
Exemple de schéma à relais TON
Exemple de schéma à relais TON
Exemple de texte structuré TON
Exemple de texte structuré du bloc de fonctions TON avec détails sur le code et les info-bulles.
Résultats
Résultats
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal