Configuration de l'instruction de temporisateur
Le terme de « précision temporelle » se réfère au laps de temps situé entre le moment où le processeur active une instruction de temporisateur et celui où l'intervalle spécifié se termine.
Le processeur utilise les informations suivantes, dans l'instruction de temporisateur :
- Temporisateur: Adresse de contrôle du temporisateur dans la zone temporisateur du stockage des données.
- Base de temps: Détermine le mode de fonctionnement du temporisateur.
- Prédéfinir: Indique la valeur que le temporisateur doit atteindre pour que le processeur définisse le bit de réalisation.
- Valeur cumulée: Nombre d'incréments de temps comptés par l'instruction. Lorsque ce paramètre est activé, le temporisateur met à jour cette valeur en continu.
Fournir une réponse