- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Registrador
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
Gráfico de histograma
Mostrar los datos del modelo o de la base de datos en un histograma
Propiedades
Nombre | BrowseName | DataType | Descripción |
---|---|---|---|
Modelo | Model | Referencia al modelo de información o la base de datos desde los que se obtienen los datos | |
Consulta | Query | Consulta SQL estándar para filtrar los datos de interés. Se puede usar para filtrar datos procedentes de una base de datos y filtrar datos obtenidos a partir de un modelo basado en nodos. En el caso de un modelo basado en nodos, la parte de SELECT * FROM Model es obligatoria, seguida de la cláusula WHERE con la que indicar las condiciones de búsqueda, por ejemplo: SELECT * FROM Model WHERE Speed > 40 | |
Etiqueta | Label | Visualiza un texto | |
Valor | Value | Valor mostrado y posiblemente cambiado por el usuario | |
Etiqueta visible | LabelVisible | Mostrar/ocultar los valores de escala | |
Valor visible | ValueVisible | Mostrar/ocultar los valores de las secciones del gráfico | |
Eje de valores visible | ValueAxisVisible | Mostrar/ocultar el eje de los valores de las secciones del gráfico | |
Orientación | Orientation | Orientación horizontal o vertical del objeto | |
Color de barra | BarColor | Establece un color único para las barras del gráfico. Si no está establecido, cada barra tendrá un color diferente | |
Estilo | Style | Estilo gráfico aplicado al control | |
Visible | Visible | (Heredado del elemento) | |
Habilitado | Enabled | (Heredado del elemento) | |
Opacidad | Opacity | (Heredado del elemento) | |
Margen izquierdo | LeftMargin | (Heredado del elemento) | |
Margen superior | TopMargin | (Heredado del elemento) | |
Margen derecho | RightMargin | (Heredado del elemento) | |
Margen inferior | BottomMargin | (Heredado del elemento) | |
Ancho | Width | (Heredado del elemento) | |
Altura | Height | (Heredado del elemento) | |
Alineación horizontal | HorizontalAlignment | (Heredado del elemento) | |
Alineación vertical | VerticalAlignment | (Heredado del elemento) | |
Rotación | Rotation | (Heredado del elemento) |
Métodos
Actualizar
- BrowseName
- Refresh
Actualizar los datos mostrados
Entregue su opinión