Configurar una biblioteca local
Configure una biblioteca local personalizada para almacenar plantillas de objetos y variables.
CONSEJO:
Para usar una biblioteca local personalizada en otro equipo, copie la carpeta con el nombre de la biblioteca de a la misma ubicación en otro equipo. Como alternativa, puede usar bibliotecas remotas. Consulte Configurar una biblioteca remota.
C:\Users\
UserName
\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Libraries- En la barra de herramientas principal, seleccione.Bibliotecas de plantillas
- EnBibliotecas de plantillas, seleccioney elijaNueva biblioteca.
- (Opcional) Introduzca un nombre para la biblioteca.
La nueva biblioteca aparece en
Bibliotecas de plantillas
.- Agregue plantillas a la biblioteca. Consulte Crear una plantilla.
Entregue su opinión