Configurar un editor de recetas

Configure el editor de recetas para gestionar las recetas en tiempo de ejecución.
  1. En la barra de herramientas, seleccione
    Bibliotecas de plantillas
    .
  2. En
    Bibliotecas
    , busque
    Recipes Editor
    .
  3. En
    Componentes
    , arrastre el
    Editor de recetas
    a
    Page4 (type)
    en
    Vista del proyecto
    .
  4. Seleccione
    Cerrar
    .
  5. En
    Vista del proyecto
    , seleccione
    EditorDeRecetas1
    .
  6. En
    Propiedades
    , establezca
    Alineación horizontal
    en
    Estirar
    .
    El objeto ajusta su ancho al contenedor en tiempo de ejecución.
  7. En
    Vista del proyecto
    , seleccione
    EditorDeRecetas1
    .
  8. En
    Propiedades
    , cree un enlace dinámico entre
    EsquemaDeReceta
    y
    ProjectName
    Recetas
    EsquemaDeReceta1
    .
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
  9. Haga clic con el botón derecho en
    EditorDeRecetas1
    y seleccione
    Ejecutar configuración
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal