Área de memoria

Área de memoria

Ubicación de la memoria del controlador en la que se leerán o se escribirán las etiquetas
BrowseName
MemoryArea

Valores

Valor
DisplayName
Descripción
0
I
Área de memoria de entrada para las entradas
1
Q
Área de memoria de salida para las salidas
2
M
Área de memoria de marca
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal