Editor de matrices

Utilice el editor de matrices para modificar los valores de las variables de matriz.
Editor de matrices
Elementos del editor de matrices
Elemento
Nombre
Descripción
1
Add
Añadir
Agrega una celda a una matriz no restringida.
2
Eliminar
Elimina una celda de una matriz no restringida.
3
Columna Celdas de matriz
Lista las celdas de la matriz.
4
Columna Valores de matriz
Enumera los valores de celdas de matriz que se pueden editar.
CONSEJO:
Si la matriz enumera colores, puede seleccionar la vista previa para abrir el selector de colores.
Puede crear vínculos dinámicos en valores de celda y convertir el índice de matriz principal en dinámico. Para obtener más información, consulte Crear vínculos dinámicos.
5
Botón
Aplicar
Aplica los cambios a los valores de la matriz y cierra el editor.
6
Botón
Cancelar
Cancela los cambios en los valores de matriz y cierra el editor.
7
Botón
Abrir en pestaña
Abre el editor de matrices en el panel central.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal