Vínculos dinámicos entre alias

Cuando no se usa un alias, se crea un vínculo dinámico a través de una referencia relativa o una ruta del nodo primario al nodo de origen.
Cuando hace referencia a la propiedad
NodeId
, el alias actúa como posible intermediario entre el nodo primario y el nodo de origen.
A continuación se muestra un ejemplo en el que el valor del nodo
C3
se establece mediante el vínculo dinámico con el nodo
B2
. A la izquierda, un vínculo dinámico hace referencia a
../../B/B2
. A la derecha, el alias se establece en el nodo
C
y el vínculo utiliza los alias y hace referencia a
{B}/B2
.
Para configurar vínculos dinámicos, utilice alias cuando el nodo de origen del vínculo dinámico y sus nodos secundarios existan en una de estas opciones:
  • Tiempo de ejecución. Configure los vínculos dinámicos como nodos de sesión. Consulte Sesiones y configuraciones regionales
  • Tiempo de diseño. El vínculo dinámico cambia en tiempo de ejecución a través de una lógica dinámica en un widget.
Un alias puede ser un acceso directo para crear vínculos dinámicos a los nodos utilizados con frecuencia. Por ejemplo, utilice un alias como acceso directo para evitar buscar repetidamente el mismo nodo de origen. En tiempo de diseño, los nodos de origen se agrupan y son fácilmente accesibles en la ventana de
vínculos dinámicos
. En tiempo de ejecución, debe conocer el alias para acceder al nodo al que apunta. Consulte Administrar alias.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal